F&S Bondtec optimise ses appareils de micro - câblage avec MISUMI

F&F&S Bondtec utilise les composants MISUMI pour la construction de sa nouv elle série d’appareils de micro - câblage

 

Profil de la société

Depuis sa création en 1994 sous le nom F&K Delvotec, la société F&S Bondtec Austria s’est affirmée en tant qu’experte dans le domaine de micro - câblage (micro - soudure par wirebonding). C’est en effet la seule firme à proposer une machine rassemblant tous les procédés de micro - câblage et méthodes de test. De nombreuses entreprises – PME comme multinationales - font confiance à la grande qualité des appareils de micro - câblage de F&S Bondtec, qui sont déjà présents par milliers dans les laboratoires, bureaux d‘études et productions du monde entier.

 

Situation initiale

Depuis sa création en 1994 sous le nom F&K Delvotec, la société F&S Bondtec Austria s’est affirmée en tant qu’experte dans le domaine de micro - câblage (micro - soudure par wirebonding). C’est en effet la seule firme à proposer une machine rassemblant tous les procédés de micro - câblage et méthodes de test. De nombreuses entreprises – PME comme multinationales - font confiance à la grande qualité des appareils de micro - câblage de F&S Bondtec, qui sont déjà présents par milliers dans les laboratoires, bureaux d‘études et productions du monde entier.Divers composants ont été n écessaires à la construction, notamment des rails de guidage, des douilles, des pieds ajustables et des rotules.  

Il était particulièrement important de trouver de petits pieds ajustables pouvant être intégrés dans la plaque de fond. Ils devaient en outre êtres dotés de dessous caoutchouteux, afin d’éviter la vibration de la machine. C’est ainsi que F&S Bondtec a approché MISUMI.

Avec plus de 9 millions de composants standards et configurables, MISUMI offre une vaste palette de produits à ses clients, dont des articles perme t tant d’économiser de l’espace.

 

Mesures

Image : Le nouvel appareil de micro - câblage de la série 58 F&S Bondtec

MISUMI a alors conseillé F&S Bondtec en détail et l’a orienté en direction des composants utiles à son projet , configurables par pas de 0,01mm . Les ingé nieurs ont ainsi pu configurer les produits dont ils avaient besoin aux plus petites dimensions possibles, et boucler leur projet à temps grâce aux courts délais de livraison de MISUMI.

Résultat

La taille très compacte des composants MISUMI a permis aux spécialistes de F& S Bondtec de mener leur projet à bien en développant des appareils de micro - câblage particulièrement légers et compacts. “ Nous sommes absolument convaincus par la.vaste gamme et la qualité des composants MIS U MI. Parfois, des pièces que l’on ne remarque pas à première vue, comme des pieds ajustables, pe u vent avoir un immense impact sur le produit final. Chez MISUMI, nous avons pu trouver exa c tement ce dont nous avions besoin pour notre projet. Cela nous a permis de réduire le poids o r i ginel de 100kg de la machine d’un tiers. » Jörg Daichendt, Design Engineering Manager La réduction du poids a également fourni des avantages logistiques à F&S Bondtec , ainsi qu’à ses clients : l’envoi et le transport des appareils de micro - câblage de la série 58 peut à présent facilement être exécuté par deux personnes.

 

      Bénéficiez vous aussi des avantages de MISUMI!

 

 

Information importante: Les produits provenant de fournisseurs tiers (non MISUMI) avec un délai de livraison de 4 jours ou moins peuvent être annulés dans les 2 heures suivant la commande. Veuillez vous référer à nos conditions d’annulation et nos CGV pour plus de détails.