Peu importe que vous construisiez une nouvelle machine ou que vous envisagiez des modifications d'une machine existante – l'effort de construction, les coûts et le temps sont des facteurs qui doivent être pris en compte avant de se lancer dans un nouveau projet. Pourquoi ne pas s'inspirer des constructions d'autres ingénieurs ? Il n'est pas toujours nécessaire de « réinventer la roue ». Peut-être que cela impliquera quelques adaptations, mais vous aurez la certitude que les applications ont déjà été testées et fonctionnent efficacement. Voici quelques exemples.
Exemple d'application 1

La première application a été conçue pour le contrôle de matériaux. Une combinaison d'arbres linéaires, de paliers à billes linéaires et d'autres composants a été utilisée pour la construction d'une machine d'essai de résistance. La partie supérieure du dispositif de fixation pour la pièce et reliée à deux paliers à billes linéaires qui bougent le long de l'arbre, ce qui permet un mouvement précis et aisé du mécanisme. Cette construction utilise des arbres linéaires renforcés afin d'éviter les déformations entre l'arbre et le palier. La précision requise pour l'essai de résistance est assurée.
Exemple d'application 2

Dans l'exemple suivant, des arbres linéaires pour créer un dispositif de fixation fréquemment utilisé dans l'industrie automobile. L'unité de glissement est entraînée par une vis d'entraînement, elle-même entraînée par un des assemblages d'arbres linéaires et de paliers à billes. Les arbres linéaires sont maintenus en position par des fixations d'arbres placées sur l'extrémité de ce dernier. Il est ainsi possible de renoncer à l'usinage de l'extrémité de l'arbre tout en permettant un mouvement linéaire précis. Une protection supplémentaire des arbres linéaires est assurée par les charges pesant sur l'assemblage.
Exemple d'application 3

L'exemple d'application 3 montre une solution facile pour permettre un mouvement linéaire dans une application verticale. Cette application ne permettait pas d'utiliser des guidages linéaires de manière efficace, car ces derniers doivent être soutenus de façon continue sur toute la longueur du rail. L'utilisation d'arbres linéaires a permis une plus grande liberté de construction et ainsi la prise en compte de composants spéciaux. Dans ce cas précis, les arbres linéaires sont pressés sur une pince métallique soutenant l'arbre.
Cela a permis de réduire le nombre de pièces nécessaires pour obtenir le mouvement linéaire souhaité. En même temps, la hauteur totale de l'assemblage a été réduite.
Exemple d'application 4

Cet exemple d'application a été utilisé pour une machine verticale de transport de produits dans l'industrie électronique. Le mouvement vertical de la plateforme d'inspection a été obtenu avec un assemblage de filetage sphérique. L'assemblage de filetage sphérique et entraîné par un servomoteur et guidé par des arbres linéaires. La plateforme d'inspection étant légère et la charge momentanée minime et économique, des arbres linéaires peuvent être utilisés à la place de guidages linéaires.
Exemple d'application 5

L'exemple d'application 5 est une station de montage pour des petits composants électroniques. Des vérins pneumatiques sont utilisés en combinaison avec des arbres et guidages linéaires pour obtenir des mouvements verticaux et horizontaux simultanés. Ces arbres linéaires facilitent le mouvement des charges et améliorent la précision globale de l'assemblage. C'est un excellent exemple de la polyvalence des arbres linéaires dans les différentes applications ne permettant pas l'utilisation de guidages linéaires.
Nous espérons que ces exemples vous sont utiles et que vous puissiez vous en inspirer pour la construction de votre prochaine machine. Plus idées sont également disponibles dans la MISUMI inCAD Library