IMPRESSION EN DIY-3D AVEC DES PIÈCES MISUMI
PCPointer.de
« MISUMI est un partenaire de coopération de premier plan qui se démarque clairement de la concurrence. Le client est au centre de l’attention. Ce n’est pas pour rien que MISUMI travaille avec les commentaires des clients pour assurer la plus grande satisfaction possible. Nous sommes convaincus de la qualité et du service de MISUMI, et c’est pourquoi nous comptons sur les composants MISUMI pour nos projets DIY. »
Raul Cantemir, PCPointer.de
L’impression en 3D est de plus en plus populaire. Désormais, il est de plus en plus courant d’acheter des ensembles 3D-DIY et de les assembler soi-même. Comme la qualité des composants contenus dans les ensembles laisse souvent à désirer, des pièces sont souvent échangées afin de créer un ensemble personnalisé à assembler. En outre, il est difficile et long de recueillir des informations sur le réoutillage des imprimantes 3D à partir de diverses sources sur Internet. C’est pourquoi le magazine en ligne PCPointer s’est donné pour mission d’être une source fiable qui fournit exactement ces informations : rassembler toutes les informations pertinentes sur le sujet dans des articles détaillés.
Deux projets qui ont été mis en œuvre avec des pièces MISUMI sont le Prusa i3 MK3S et un boîtier/rack pour imprimante 3D, qui peut contenir jusqu’à deux imprimantes 3D Prusa i3 MK3S et 20 bobines de filament. Nous vous présenterons ces projets ci-après.
PCPointer a mis à niveau l’imprimante 3D Prusa i3 MK3S avec des pièces MISUMI. Pour ce modèle, nous avons utilisé nos manchons linéaires, nos arbres linéaires ainsi que nos profilés en aluminium. « La mauvaise qualité des pièces ou l’instabilité rendent toute impression 3D frustrante. Grâce aux composants MISUMI de haute précision, une stabilité maximale peut être garantie. Les pièces sont de haute qualité et fabriquées avec précision. Avec les profilés en aluminium, les arbres et les roulements, MISUMI fournit le cadre de base pour la construction d’une imprimante 3D », explique Raul Cantemir de PCPointer.de.
Dans le cadre de sa série d’articles de bricolage sur l’impression 3D, PCPointer.de a poursuivi sa coopération avec MISUMI et a conçu un boîtier d’imprimante 3D sous la forme d’un rack pouvant contenir jusqu’à deux imprimantes 3D Prusa i3 MK3S et 20 bobines de filament. Le cadre de base est fabriqué à partir de composants de haute qualité MISUMI, tels que des profilés en aluminium anodisé noir 4040, des roulettes pivotantes hautement résistantes et sans à-coups, des supports de panneaux variables, des connecteurs d’angle de qualité lourde et des charnières de porte robustes. Le marché des imprimantes 3D offre déjà quelques solutions toutes faites, mais celles-ci seraient « complètement hors de prix » et, de plus, ne seraient pas conçues pour tous les types d’imprimantes 3D, affirme Raul Cantemir de PCPointer.de. En revanche, les boîtiers d’imprimantes 3D, peu coûteux, sont soit basés sur des constructions en bois, soit de qualité inférieure. Grâce aux composants MISUMI de haute qualité, vos propres idées pour un boîtier d’imprimante 3D peuvent être rapidement et facilement mises en œuvre et adaptées avec souplesse à vos besoins spécifiques.
Vous trouverez une liste détaillée des pièces ici.
« Avant même la conception du boîtier d’imprimante 3D, notre choix s’est à nouveau porté sur MISUMI. Comme d’habitude, les composants ont été livrés dans un emballage sûr et ne laissent rien à désirer en termes de qualité de fabrication. Il convient également de mentionner la simplicité des contacts et des services de MISUMI, en particulier en cas de changements de conception inattendus et de délai serré. Pour la première fois, des roulettes pivotantes et des charnières de porte ont également été utilisées dans notre conception. En outre, la qualité est inégalée pour des composants de ce type.
Nous nous réjouissons de la poursuite de cette coopération et nous souhaitons profiter de cette occasion pour vous remercier de votre excellente collaboration ».
Raul Cantemir, PCPointer.de
Vous trouverez de plus amples informations sur notre client PCPointer sur son site web.