DES APPAREILS SUPPORT DE PIÈCE TS1
- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
Le support de pièce est compatible avec Bosch Rexroth TS1. Ce support de pièces spécial accepte un boîtier avec rondelle et l’arbre correspondant. Le boîtier est placé sur 4 boulons d’appui avec des surfaces définies de la bride du boîtier. La position du boîtier est commandée par des tiges de guidage. La pose manuelle est facilitée par des rails de guidage en saillie. Une broche de fixation sert à aligner la rondelle posée sur le boîtier. Sa position peut être modifiée pour deux types de rondelles par l’intermédiaire d’une goupille d’arrêt. La position de la broche de fixation supérieure est réglable, ce qui permet de recevoir plusieurs types de boîtiers. La position réglée est caractérisée visuellement par un anneau de couleur en matériau synthétique. Afin d’éviter un soulèvement accidentel, une vis de serrage à billes est montée latéralement à côté de la broche de fixation supérieure. Pour chaque arbre, il existe une fixation avec blocs en V.
Présentation de notre partenaire IBK-Herzog:
Depuis 1988, notre bureau d’études, partenaire de longue date, est l’adresse de nos clients en matière
- de développement
- de construction
- de projet
- dans les domaines matériels d’équipement
- dans les domaines technique d’automatisation
- dans les domaines machines spéciales
Nous construisons avec Autodesk Inventor, PTC Creo et Siemens NX.