Parce que chaque minute de la vie est précieuse... MISUMI soutient l'hospice pour enfants Bärenherz
« Nous ne pouvons pas supprimer la mort de nos vies, pas même la mort des enfants. Cependant, nous pouvons offrir une auberge aux familles qui vivent les situations les plus difficiles, où elles trouveront la compréhension, la proximité, l'aide et l'empathie, sans distinction d'origine sociale ou culturelle », explique Claudia Langanki, directrice de l'Hospice des enfants Bärenherz et qui sait à quel point le Bärenherz de Wiesbaden est unique.
Contrairement à ce que beaucoup attendent, la vie est dans ici l’aspect central et non pas la mort. « Nous vivons ensemble, nous rions, nous avons du plaisir ensemble. Nous sommes tristes, nous pleurons et nous nous consolons. La vie et la mort sont inséparables et chez nous, elles trouvent un foyer. Personne n'est seul, il y a un interlocuteur 24 heures sur 24, des soins affectueux et le sentiment d'être compris. Nous fournissons une relative normalité sans être soumis à des délais, sans une blouse blanche, sans une planification stricte. Les besoins des enfants et des familles sont l'aspect central. » Même après la mort de l'enfant, l'hospice continue de soutenir les familles si nécessaire. «Quand un enfant arrive chez nous dans la matinée et meurt dans la soirée, il a vécu un jour chez nous» résume-t-elle, pour expliquer la vie quotidienne dans l'hospice des enfants Bärenherz.
«Il n'y a pas un autre endroit où les familles puissent réaliser leurs adieux à leurs enfants aussi bien que chez nous, au Bärenherz», explique une mère, dont le fils d'un an et demi est mort à l'hospice d'enfants de Bärenherz.
La fondation de Bärenherz à Wiesbaden s'est fixé comme mission d'être là pour les personnes qui doivent faire ces expériences limites. Elle finance deux hospices pour enfants et un centre de soins permanent pour les enfants gravement handicapés et des jeunes handicapés à 60% à travers des dons. Plus de 330 enfants et leurs familles ont trouvé une place depuis 2002 au Bärenherz à Wiesbaden.