Arbres linéaires
dans la boutique en ligne MISUMI
Les arbres linéaires sont utilisés dans diverses industries et applications. Les arbres linéaires MISUMI, en particulier, sont disponibles dans de nombreux modèles différents. Vous pouvez configurer les arbres linéaires MISUMI individuellement dans notre boutique en ligne en fonction de l'application spécifique que vous allez en faire et des exigences particulières que vous avez. Nous fabriquons ensuite pour vous le produit souhaité selon vos spécifications et vous le livrons. Cette méthode nous épargne la réalisation des dessins de pièces individuelles ainsi que les étapes classiques de fabrication en interne ou en sous-traitance.
Efficacité, précision et fiabilité : Trois facteurs qui revêtent une importance particulière dans la production de la bielle de commande. Enfin, des composants jouant un rôle clé dans la sécurité des véhicules sont produits pour des millions de véhicules. Les composants produits de la bielle de commande comprennent des essieux, des arbres de transmission, des freins, des transmissions, des moteurs et des amortisseurs pour les voitures et les véhicules utilitaires. Les arbres linéaires sont un élément de machine fréquemment utilisé dans la production de la bielle de commande. Ils sont utilisés pour le guidage linéaire, où ils sont sollicités par des forces qui génèrent un couple de flexion, mais ne transmettent pas de couple de rotation. Ils sont principalement utilisés comme arbres de guidage en combinaison avec des roulements à billes linéaires et des coussinets de palier lisse. Les paliers d'arbre sont généralement réalisés par un palier fixe et un palier libre.
Les arbres linéaires se caractérisent par une grande fiabilité, une longue durée de vie et de faibles besoins de maintenance. Toutes ces qualités en font un élément de machine fréquemment utilisé.
L'application concrète des produits dans la pratique peut être illustrée par l'exemple de l'appareil d'essais d'étanchéité d'IBK Herzog. Au total, 6 arbres linéaires à filetage intérieur bilatéral ont été utilisés. Souvent, des arbres linéaires combinés à un vérin hydraulique ou pneumatique constituent un mécanisme de levage et assurent le mouvement de levage horizontal et vertical.
IBK Herzog utilise ce dispositif pour tester l'étanchéité d'un boîtier. Ce dispositif est conçu pour les essais d’étanchéité avec air comprimé. Un support de pièces est utilisé pour transporter le boîtier vers et en provenance de la zone d’essai. Dans la zone de test, le support de pièces est soulevé par un mécanisme pneumatique, puis le joint rotatif est apporté manuellement sur le boîtier, pour qu’il soit maintenu à sa place et pour fermer chacun des trous verticaux. Les trous horizontaux seront fermés à l’étape suivante avec un mécanisme de serrage. Des arbres linéaires de MISUMI sont utilisés pour garantir un guidage exact pendant le processus de fermeture.
|
Les interrupteurs de contact sont utilisés depuis longtemps déjà dans la production automobile. Les interrupteurs de position ultra-précis de METROL peuvent fonctionner avec une grande précision - même dans des conditions de travail difficiles où le liquide de refroidissement et les copeaux de coupe éclaboussent. Cela les rend idéales pour la production de groupes motopropulseurs. |