Le directeur de SATELOG est convaincu de MISUMI
SATELOG
Bienvenue dans le nouveau catalogue électronique de MISUMI !
Nous avons mis à jour nos systèmes en ligne ! Pour en savoir plus, cliquez ici.
SATELOG (Société d’Assistance Technique et Logistique), société spécialisée dans la conception et la réalisation demachines spéciales, a vu le jour en 1986 à Champagné, près du Mans.
Les machines conçues par SAT ELOG trouvent leur application dans les domaines les plus divers et dans le monde en tier . Rencontre avec le dir igeant de SATELOG , Monsieur Jérôme Barré.
SATELOG , société spécialisée dans les machines spéciales, réalise avec ses 8 employés un chiffre d’affaires annuel de 1,5 millions d’euros.
L’entreprise, fondée en 1986, produit des machines pour diverses industries.
85% des machines conçues par SATELOG trouvent leur application dans l es industries automobile, agroalimentaire et médical e. L’un des principaux donneurs d’ordres de la société, un équipementier automobile implanté dans la région du Mans, emploie notamment c es machines sur ses sites de production inter nationaux en Roumanie, en Russie et en Tur- quie. Comme nous l’ explique Monsieur Barré, 90% des machines sont en service à l’étranger, jusqu’ en Chine et au Mexique.
Il est essentiel pour SATELOG de travailler avec des fournisseurs disposant également d’une implantation internationale . Ainsi, grâce aux codes produit univer- sels, les clients de SATELOG ont la possibilité de commander des pièces de rechange identiques , et ce quelque soit le pays où ils se trouvent.
L’entreprise était donc à la recherche d’un fourni s- seur remplissant tous ces critères, et s’est naturell e- ment tournée vers MISUMI.
Outre les rapides délais de livraison , c’est également la diversité des produits, avec une palette de plus de 9 millions d’articles, qui a su convaincre SATELOG. En rationalisant ses achats, la société réalise de précieux gains de temps et de coûts.
Enfin , SATELOG est particulièrement enthousiaste quant à la qualité et à la fiabilité des produits MIS U- MI. En effet, jamais s es employés n‘ont eu à réinter- venir sur une machine après sa livraison.
MISUMI est à présent l’un des principaux fourni s- seur s de composants mécaniques de SATELOG . Les projeteurs travaillant au sein de la société, ainsi que les intervenants extérieurs collaborant ponctuell e- ment sur des projets , commandent tous en pr iorité chez MISUMI, et ne dérogent à cette règle qu’en cas de fournisseurs imposés par un cahier des charges très précis. SATELOG effectue toutes ses com- mandes via le système de devis et de commande en ligne.
„Nous sommes très satisfaits de la collaboration avec MISUMI. Nous n’avons reçu jusqu’ici que des échos positifs de nos clients !“ Jér ô me Barré, dirigeant de la société.