Arbres linéaires : Sélection du bon matériau, durcissement et traitement de surface

Les arbres linéaires effectuent des tâches exigeantes dans les applications industrielles : Ils permettent des mouvements linéaires précis et reproductibles sous des charges mécaniques élevées. Pour répondre à ces exigences, il est essentiel de sélectionner, de durcir et de traiter correctement les surfaces. Tous ces facteurs affectent directement la durée de vie, la précision et les performances d’un arbre linéaire. Cet article présente ces trois aspects et met en évidence leurs dépendances afin que vous puissiez sélectionner le meilleur arbre linéaire pour votre application.

14 minutes pour lire

Roulements linéaires à billes – Sélection, installation et maintenance

Les roulements linéaires à billes sont des composants importants dans de nombreuses applications d’ingénierie mécanique. La fonction des roulements linéaires à billes est de permettre un mouvement précis et à faible friction le long d’un axe. Cet article fournit des conseils importants sur la sélection, l’installation et l’entretien des roulements linéaires à billes, afin que vous puissiez être sûr de trouver le bon roulement pour votre application et en tirer le meilleur parti.

15 minutes pour lire

Aimants néodyme : Caractéristiques spéciales, production et utilisations

Les aimants néodyme sont les aimants permanents les plus puissants disponibles et peuvent produire des champs magnétiques très puissants dans les espaces les plus petits. Cette propriété permet de les intégrer dans une variété d’appareils et d’applications, même lorsque l’espace est limité.

Cet article étudie ce qui rend les aimants néodyme si puissants, quelles applications sont disponibles, comment ils sont fabriqués et ce qu’il faut prendre en compte lors de leur utilisation.

12 minutes pour lire

Plastiques spécialisés pour les praticiens – propriétés, résistance et exemples d’application

Les plastiques spécialisés sont utilisés lorsque les applications exigent des performances élevées du matériau ou nécessitent des propriétés spécifiques. Ils possèdent souvent des propriétés isolantes et leur haute résistance à l’eau et aux produits chimiques en fait un matériau fiable et nécessitant peu d’entretien. Il n’est donc pas étonnant que les plastiques spéciaux soient utilisés dans de nombreux domaines techniques et également dans des fixations telles que les vis et les écrous. L’article suivant présente un aperçu des différents plastiques spécialisés et de leurs applications.

16 minutes pour lire

Raccords de tuyauterie – Types et applications

Les raccords de tuyauterie sont utilisés pour connecter solidement les tuyaux, les tubes et les tuyaux en tissu. Ils sont utilisés aussi bien dans les systèmes pneumatiques que dans les systèmes hydrauliques et autres systèmes de transport de fluides. Cependant, des raccords et adaptateurs spécifiques sont également disponibles pour les tuyauteries sous vide. En tant que composant clé de ces systèmes, il est essentiel que les raccords de tuyauterie assurent une connexion fiable et sécurisée des composants et empêchent durablement l’entrée ou la sortie de liquides ou de gaz. Cet article présente différents types de raccords de tuyauterie et leurs utilisations idéales et vous aide à choisir le meilleur raccord pour votre application

13 minutes pour lire
Diamètre d'arbre idéal et déviant
Diamètre d'arbre idéal et déviant

Arbres linéaires : Normes de précision pour les arbres linéaires MISUMI

Les arbres linéaires sont un sous-ensemble de guides linéaires et fournissent stabilité et précision aux systèmes de mouvement linéaire. Des exigences de précision variables sont placées sur des arbres linéaires pour garantir que les mouvements sont transférés à faible friction, avec précision et fiabilité. Ces exigences spécifient l’arrondi, la rectitude, la perpendicularité ainsi que la concentricité de l’arbre linéaire. MISUMI propose des arbres linéaires en versions standard et de précision. Dans cet article, vous découvrirez les différentes caractéristiques, quand utiliser chaque variante et des explications sur les exigences de précision.

15 minutes pour lire

Limites de traitement et normes de précision pour les pièces en tôle

Les pièces en tôle sont utilisées dans notre vie quotidienne et dans l’industrie dans une large gamme d’applications. Pour que ces pièces en tôle fabriquées soient utilisées de manière interopérable, elles doivent être conformes à certaines normes de précision et limites d’usinage. Elles concernent des paramètres et tolérances spécifiques, notamment la largeur, la longueur, l’épaisseur et les tolérances géométriques. Les spécifications doivent être prises en compte lors de la fabrication de pièces en tôle. Ce qui suit examine en détail diverses normes et limites.

11 minutes pour lire

Dureté et test de dureté en comparaison

Une grande variété de matières premières et de matériaux auxiliaires sont utilisés dans les applications industrielles. Une connaissance approfondie de leurs propriétés matérielles est un prérequis absolu pour l’utilisation de ces matières premières pour une application définie dans des environnements techniques. Les tests de dureté sont un moyen de déterminer les propriétés de base du matériau telles que la dureté/ductilité et la résistance d’un matériau, tel que l’acier. La dureté joue un rôle essentiel dans la caractérisation et le contrôle qualité des matériaux. La dureté d’un acier fournit des informations sur ses propriétés mécaniques, sa résistance à l’usure et son adéquation à des applications spécifiques. Dans ce contexte, diverses méthodes et échelles d’essai de dureté ont été développées pour déterminer et classer avec précision la dureté de l’acier. Cet article présente un aperçu des méthodes courantes de test de dureté, un aperçu de certaines options de traitement thermique pour les matériaux en acier, les niveaux de dureté Vickers qui en résultent et leurs applications possibles.

21 minutes pour lire

Propriétés des matériaux d’amortissement et de leurs utilisations

Les ingénieurs en mécanique utilisent des matériaux d’amortissement partout où des vibrations, oscillations, chocs ou bruits indésirables se produisent. Si ces vibrations restent incontrôlées, elles peuvent entraîner des pertes de précision, une usure prématurée des matériaux et même la destruction de la machine. Par conséquent, les matériaux amortissants augmentent non seulement la durée de vie et les performances des machines, mais les protègent également souvent contre les dommages. Outre les mousses, le feutre et le caoutchouc, des plastiques spéciaux sont également utilisés pour produire des matériaux amortissants. Cet article de blog présente un aperçu des différents matériaux d’amortissement et de la manière de les utiliser.

17 minutes pour lire

Salles blanches et technologie de salle blanche – Différences mondiales de normes

Les environnements contrôlés tels que les salles blanches sont essentiels au maintien de la qualité, de la sécurité et des normes des produits dans de nombreux secteurs. Dans la fabrication de semi-conducteurs, par exemple, les particules même les plus petites peuvent endommager les surfaces sensibles ou entraîner des réactions chimiques indésirables. Mais qu’est-ce qui définit une salle blanche ? Quelles sont les conditions à remplir et quelles sont les classes existantes ? Et quelle technologie de salle blanche peut-elle être utilisée pour mettre en œuvre les salles blanches ? L’article suivant présente plus en détail le concept de salle blanche, y compris la réponse à ces questions et normes dans le monde entier.

18 minutes pour lire

Transmission de puissance mécanique : Types de mouvement, courroies synchrones et transmissions

Il existe un mouvement uniforme, dans lequel un corps se déplace à vitesse constante sans accélération ni décélération.

Un mouvement non uniforme se produit lorsque la vitesse ou la direction d’un corps change au cours du processus de déplacement, ce qui entraîne une accélération ou une décélération. Il existe deux cas : l’accélération uniforme et l’accélération non uniforme.

13 minutes pour lire

Solutions complètes pour le mouvement linéaire - unités linéaires, modules linéaires et actionneurs linéaires

Le mouvement linéaire permet aux charges de se déplacer en ligne droite au lieu de faire tourner les charges autour d’un axe. Il s’agit d’une partie importante de l’automatisation industrielle.

8 minutes pour lire

Usinage des aciers inoxydables

L’acier inoxydable est un matériau difficile à usiner. L’usinage comporte un risque de trempe à froid. De plus, les erreurs d’usinage peuvent créer des surfaces d’attaque pour la corrosion. L’article suivant répond à la question fréquemment posée « L’acier inoxydable peut-il rouiller ? », fournit un aperçu des problèmes pendant l’usinage, des diverses méthodes d’usinage et des critères de sélection pour l’outil approprié pour l’usinage de l’acier inoxydable.

13 minutes pour lire

Outil de dépose des paliers pressés

Un certain nombre de choses peuvent mal tourner lors d'un changement de palier : des dommages à l'arbre ou au palier peuvent survenir en raison d'une mauvaise manipulation ou d'une mauvaise installation du nouveau palier. Surtout sur les paliers dimensionnés, on se demande comment les retirer avec succès sans endommager les composants environnants et le palier lui-même. Dans ce contexte, les outils appropriés sont cruciaux pour un démontage et une installation réussis des paliers pressés. Dans cet article, nous présentons des outils et des méthodes pour garantir la réussite du prochain changement de palier.

9 minutes pour lire

Entraînements à vis à billes - précision par préchargement

Les entraînements à vis à billes convertissent le mouvement rotatif en mouvement linéaire précis ou vice versa. Ils sont souvent utilisés comme élément d’entraînement. La précision du positionnement est essentielle lors de l'utilisation d'entraînements à vis à billes. Une façon d'augmenter la précision du positionnement d'un entraînement à vis à billes est de réduire le jeu entre la broche et l'écrou avec une précharge. Cependant, étant donné que cette précharge modifie également la facilité de mouvement du système, il existe des entraînements à vis à billes avec précharge réglable. Le système peut être préchargé de façon à obtenir le jeu axial admissible entre l’écrou à billes et la broche filetée sans limiter excessivement le mouvement libre. Le préchargement peut atteindre une précision de position de quelques micromètres. Dans cet article, vous apprendrez comment cela fonctionne et quelles sont les classes de précision.

10 minutes pour lire

Composants de mouvement linéaire - Ce qu'il faut savoir sur les guides, les entraînements à vis et plus encore

Il s’agit notamment de moteurs linéaires, d’actionneurs linéaires, d’axes linéaires et d’autres composants qui permettent un mouvement linéaire. Les moteurs linéaires sont des moteurs spécialement conçus qui génèrent un mouvement linéaire. Ils génèrent des forces qui déplacent les charges le long d’une voie linéaire.

13 minutes pour lire
Capteur intégré dans le système global
Capteur intégré dans le système global

Capteurs - sélection et importance de la technologie d'automatisation

La collecte de données est un aspect central des installations modernes, en particulier dans le contexte de la numérisation et de l’Industrie 4.0. Les capteurs rendent cela possible. Ils fournissent des données d’entrée et surveillent et adaptent les processus. Mais quels sont les différents types de capteurs ? Comment choisir le bon capteur pour une application spécifique ? Cet article présente le mode d’action et les applications possibles pour divers capteurs, ainsi que les critères de sélection pour trouver le bon capteur.

10 minutes pour lire

Matériaux antistatiques - ESD - Définition et avantages

Les décharges électrostatiques peuvent constituer un problème dans l’environnement de fabrication : les dangers vont des dommages aux composants sensibles aux risques d’incendie et d’explosion. Il existe une variété d’options pour réduire leur présence. Les matériaux antistatiques ou ESD en font partie. L’article suivant aborde les causes de la charge électrostatique, présente les matériaux antistatiques (matériaux EDS) et décrit les principes généraux permettant d’éviter les décharges électrostatiques.

12 minutes pour lire

Comparateurs à cadran - Types et propriétés

Les comparateurs à cadran sont indispensables à la fabrication industrielle : ils garantissent la précision et la qualité dans divers processus techniques. Dans notre blog, nous soulignons leur importance et présentons les différents types de comparateurs à cadran analogiques, ainsi que les modèles numériques et inductifs. Nous examinerons les alternatives modernes et expliquerons comment les comparateurs à cadran sont utilisés dans la fabrication pour le contrôle de tolérance, le réglage de la machine et l’inspection de la qualité. Découvrez comment ces instruments de mesure améliorent l’efficacité et la précision dans l’industrie.

11 minutes pour lire

Comprendre les arbres rotatifs, les axes et les arbres moteur : Ligne directrice

Les arbres rotatifs sont un élément essentiel de l'ingénierie mécanique moderne. Les arbres rotatifs transfèrent le mouvement rotatif. Ils peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux sélectionnés spécifiquement pour correspondre à l’application. Les matériaux comprennent l’acier inoxydable, l’acier résistant à la corrosion et l’acier.

6 minutes pour lire