Informations générales

Mécanisme de levier à bascule – Comment fonctionne-t-il ? (OLD+URL Redirect)

Le mécanisme de levier à bascule est un principe technique utilisé pour générer ou exercer de grandes forces avec relativement peu d’utilisation de la force. Ce principe est principalement utilisé dans l’industrie afin de sécuriser les positions sans recours permanent à la force, par exemple avec des serrages rapides.

1 minutes pour lire

Température de transition vitreuse des polymères (OLD+URL Redirect)

La température de transition vitreuse désigne la température à laquelle un polymère amorphe ou semi-cristallin passe d’un état de verre, cassant, à un état de caoutchouc élastique. Dans cette plage, la mobilité moléculaire des chaînes polymères change considérablement, ce qui entraîne un changement des propriétés mécaniques. Contrairement aux substances cristallines, les matériaux amorphes n’ont pas de treillis cristallin ordonné, mais plutôt des chaînes moléculaires non ordonnées.

1 minutes pour lire

Calculer différentes unités d’engrenages - Les formules les plus importantes pour les entraînements par engrenages (OLD+URL Redirect)

Dans la conception des engrenages, il est très important que les roues d’engrenage impliquées s’engagent correctement et que l’usure soit réduite, par conséquent, divers calculs de base doivent être effectués. Des termes tels que module, diamètre de pas et nombre de dents jouent un rôle majeur ici. Dans cet article, nous traitons des aspects les plus importants du calcul des engrenages et des éléments à prendre en compte lors du calcul des unités d’engrenage.

1 minutes pour lire

Vis – Présentation de la norme

Il existe différents systèmes de désignation pour les propriétés des vis. Les normes sous-jacentes constituent la base de la classification et de la désignation des types de vis. Cet article présente brièvement certaines des différentes normes de vis et leurs différences et contient une présentation générale des vis en Europe.

21 minutes pour lire

Imprimantes 3D industrielles : composants, configurations et impact sur la qualité de la production

L’impression 3D révolutionne de plus en plus les processus industriels en combinant efficacité et flexibilité. Dans notre blog, vous apprendrez tout sur les matériaux les plus importants, le rôle des filaments et comment les composants personnalisés garantissent précision et fiabilité. Découvrez les erreurs à éviter et la différence du dimensionnement correct des composants de votre imprimante 3D.

11 minutes pour lire

Types d’ajustement et tolérances – Un aperçu

Les tolérances et les ajustements sont essentiels dans l’industrie manufacturière. Au sens technique, les tolérances définissent un écart admissible par rapport à une propriété définie, telle qu’une dimension nominale. Elles permettent de s’assurer que les produits et les composants répondent aux normes de qualité requises.

11 minutes pour lire