Informations générales

Pièces tournées – Composants sur commande (MTO) configurables avec précision

Les pièces et composants tournés sur commande (MTO) sont un élément important de l’industrie manufacturière moderne. Fabrication sur commande signifie fabrication contractuelle. Cela signifie que la production ne commence que lorsqu’une commande spécifique est disponible. Contrairement à la fabrication pour le stock (MTS), dans laquelle les produits sont fabriqués pour le stock, les composants MTO ne sont fabriqués qu’après réception de la commande.

8 minutes pour lire

Comportement vibratoire intrinsèque des ressorts

En génie mécanique, les ressorts de tension et de compression jouent un rôle important dans la conception des systèmes, applications et utilisations mécaniques. Les propriétés des ressorts, telles que leur force de retour et leur constante de ressort, influencent les performances et la fonctionnalité des machines. Afin de comprendre ces propriétés et le comportement vibratoire des systèmes à ressort, cet article examine les relations physiques entre les systèmes à ressort et la relation entre la fréquence naturelle et la résonance.

9 minutes pour lire

Pièces fraisées en tant que composants librement configurables grâce à la fabrication sur commande – Flexibilité de la fabrication contractuelle

La fabrication sur commande (Make-to-Order, MTO) est le processus de production classique destiné à la production personnalisée. Fabrication sur commande signifie fabrication contractuelle. Dans le cadre de ce processus, la production a lieu en fonction des exigences individuelles du client et ne commence qu’après le passage de la commande par le client. Contrairement à la fabrication sur stock (Make-to-Stock, MTS), où les niveaux de production et de stock sont prédéterminés, les composants MTO ne sont fabriqués qu’après réception d’une commande client.

9 minutes pour lire

Bibliothèque inCAD Library - Source d’inspiration du concepteur

La bibliothèque inCAD est une bibliothèque complète pour les concepteurs offrant de nombreux exemples d’applications. La bibliothèque fournit gratuitement des exemples d’application des fonctions ou des possibilités de produits. Chaque exemple d’application contient une liste de pièces proposée par MISUMI avec des informations sur la quantité requise pour l’exemple. Pour les concepteurs, les modèles CAO servent de source d’inspiration pour les modifier, les ajouter de manière significative et les adapter à leurs propres machines ou systèmes.

9 minutes pour lire

Composants mécaniques pour l’ingénierie d’automatisation

L’ingénierie d’automatisation couvre un large éventail de composants et de technologies qui travaillent ensemble pour automatiser et optimiser les processus et les machines. Les composants mécaniques constituent l’un des éléments de base de la mise en œuvre des systèmes automatisés. Ces composants comprennent des actionneurs, des capteurs, des systèmes de transmission mécanique et d’autres éléments mécaniques nécessaires au mouvement, au contrôle et à la surveillance des systèmes et des machines. Cet article présente les bases de l’automatisation et de l’ingénierie d’automatisation et explique les situations dans lesquelles on utilise les composants mécaniques.

11 minutes pour lire

Technologie de mesure – Contrôle qualité par des méthodes de mesure

Dans la fabrication industrielle, la technologie de mesure est un composant fondamental pour la surveillance et le contrôle qualité. Les techniques de mesure industrielles permettent de collecter et de quantifier des données et des informations précises sur les tailles, les propriétés et les caractéristiques des objets. L’article suivant présente l’importance de la technologie de mesure pour l’assurance qualité et certaines méthodes de la technologie de mesure.

10 minutes pour lire