Informations générales

Commande numérique informatisée – Qu’est-ce que la CNC ?

Les commandes numériques, également dénommées commandes NC, sont des dispositifs de commande ciblée des machines. Elles convertissent les données codées fournies à la commande contrôle NC sur un support de données en commandes de contrôle correspondantes et en séquences de travail et de mouvement résultantes. L’introduction de l’ordinateur a ouvert de nouvelles possibilités pour améliorer les commandes NC et pour les faire progresser en intégrant l’ordinateur aux commandes CNC. Ces deux systèmes sont examinés plus en détail dans cet article. Il aborde en outre la commande PLC, qui est également une approche de contrôle des machines et des équipements industriels et est souvent utilisée en combinaison avec les commandes (C)NC.

12 minutes pour lire

Normes de sécurité en génie mécanique

Le respect des normes de sécurité en génie mécanique est un élément crucial pour les fabricants, les opérateurs et les autres parties impliquées afin de garantir que les machines et leurs environnements de travail sont conformes aux exigences légales applicables et offrent le degré de sécurité le plus élevé. Par conséquent, la sécurité efficace des machines et des usines est un critère fondamental et constitue la base d’un travail sans accident sur les machines, les usines et les équipements. Cependant, l’évaluation et le test de toutes les pièces demandent généralement beaucoup d’efforts. Les normes de sécurité généralement applicables sont par conséquent un bon moyen de réguler et de vérifier la sécurité des composants et des produits. Dans ce contexte, cet article présente la sécurité des machines et certaines normes et directives de sécurité courantes.

11 minutes pour lire

Pièces standard dans la fabrication d’outils – Boutons, leviers et poignées

Les pièces standard sont des éléments de base indispensables dans la fabrication d’outils et de moules. Elles constituent la base de la production de moules, d’outils et de dispositifs précis. Les pièces standard sont des composants standard et sont utilisées pour augmenter l’efficacité, réduire les coûts et assurer l’interopérabilité des processus de fabrication. Cet article décrit la définition des pièces standard, ce qui les distingue des pièces standard et quand les pièces standard telles que les boutons, les leviers et les poignées sont utilisées.

11 minutes pour lire

Systèmes de préhension pour la manutention des matériaux en génie mécanique

Il est impératif de gérer les techniques de manutention des matériaux et des pièces à usiner, en particulier dans les grandes usines de production et les chaînes de production. En raison du poids seul, il est par exemple presque impossible de déplacer les matériaux manuellement. C’est là que commence la manutention : Les systèmes de préhension ou les courroies de transport, par exemple, facilitent le mouvement et le contrôle des matériaux et augmentent l’efficacité. Dans ce qui suit, nous examinons de plus près les différents systèmes de préhension et la manière dont ils sont utilisés.

15 minutes pour lire

Goupilles de serrage – Vue d’ensemble, conception et application

Les goupilles de serrage, ou goupilles à ressort, sont des éléments de fixation mécaniques en acier à ressort. Ces composants permettent de relier des pièces de manière sûre et fiable tout en offrant une certaine flexibilité. Elles sont faciles à installer et assurent une répartition uniforme des charges sur la surface de la goupille et dans l’alésage. Utilisées dans de nombreuses industries et applications, les goupilles de serrage sont particulièrement utiles lorsque l’on souhaite une connexion permanente sans utiliser de vis ou d’autres dispositifs de fixation.

11 minutes pour lire

Frottement et coefficient de frottement - Détermination des valeurs de frottement des matériaux

Le coefficient de frottement est une variable physique dérivée du domaine de la tribologie qui caractérise le frottement entre deux objets. Le coefficient de frottement définit la force qui se produit pendant la friction (force de frottement) par rapport à la force avec laquelle les objets sont pressés ensemble (force de pression). Le coefficient de frottement est donc un paramètre important lors de l’examen des propriétés d’usure et de glissement du matériau. Cet article explique les bases du coefficient de frottement, ses méthodes de mesure et ses applications dans la technologie.

12 minutes pour lire