Bibliothèque inCAD Library - Source d’inspiration du concepteur
La bibliothèque inCAD est une bibliothèque complète pour les concepteurs offrant de nombreux exemples d’applications. La bibliothèque fournit gratuitement des exemples d’application des fonctions ou des possibilités de produits. Chaque exemple d’application contient une liste de pièces proposée par MISUMI avec des informations sur la quantité requise pour l’exemple. Pour les concepteurs, les modèles CAO servent de source d’inspiration pour les modifier, les ajouter de manière significative et les adapter à leurs propres machines ou systèmes.
Présentation - Qu’est-ce que la bibliothèque inCAD Library ?
La bibliothèque inCAD Library est une bibliothèque d’applications en ligne conçue pour le secteur de la fabrication. On y trouve différents assemblages visant des fins spécifiques à télécharger, par exemple, un mécanisme d’alimentation, un dispositif de levage, un chariot de transport de matériel ou un dispositif de préhension. Les composants disponibles auprès de MISUMI sont inclus dans la liste des pièces et fournis avec un lien vers la boutique. Certains détails de l’image de présentation comprennent des notes surlignées en gris, qui contiennent également un lien direct vers la boutique. Cela signifie que l’utilisateur n’a pas besoin de passer du temps à rechercher le bon composant. Dans l’atelier, le composant respectif peut alors être ajusté ou une autre pièce appropriée peut être sélectionnée en cliquant sur le niveau du groupe de produits (catégorie). Avec l’option de téléchargement, l’utilisateur peut télécharger le groupe d’assemblage en tant que modèle CAO et l’adapter à ses besoins. Il est également possible de télécharger la liste des pièces de l’application d’origine au format de fichier CSV et de l’utiliser pour les adaptations et simplifier le processus de commande.
Avantages d’une base de données en ligne pour les modèles CAO
Une base de données en ligne pour les modèles CAO permet d’utiliser efficacement les ressources, en effet, les concepteurs peuvent accéder à une vaste collection de modèles au lieu de devoir créer des modèles à répétition. La recherche de modèles CAO est accélérée par les fonctions de recherche et de filtrage, ce qui réduit le temps et les efforts. En plus des économies réalisées grâce à l’utilisation de groupes d’assemblage CAO existants, une bibliothèque en ligne de CAO offre un accès mondial aux modèles de CAO et aux données de CAO.
Utilisation de la bibliothèque inCAD dans la conception
Comment utiliser la bibliothèque inCAD ?
Si un designer recherche l’inspiration pour son projet industriel, il peut soit consulter la vue d’ensemble de toutes les applications de la bibliothèque inCAD, soit affiner la sélection affichée en recherchant spécifiquement une fonction ou en se limitant à une catégorie de produit spécifique. S’il trouve une application adaptée ou similaire à celle qu’il recherche, il peut l’intégrer à la machine ou au système adapté à ses besoins. Si vous souhaitez rouvrir une application, vous pouvez également saisir le numéro de type de bibliothèque inCAD et l’exemple d’application correspondant s’ouvre directement. Il est également possible de procéder à des recherches dans l’application à l’aide de la fonction de recherche dans la boutique, la recherche s’affiche ensuite dans la zone inCAD Library. Il est possible de télécharger le modèle pour SolidWorks ou Parasolid, ainsi que pour un fichier STEP et un fichier IGES. Il est ensuite possible de faire adapter le modèle en conséquence par les systèmes de CAO. Des conceptions partielles peuvent également être mises en œuvre via la bibliothèque. Une liste de pièces associée à l’application affichée avec des liens vers l’atelier MISUMI facilite le processus de commande et d’achat. Cela permet de gagner du temps lors de la conception et facilite également la recherche des composants nécessaires et de leurs fabricants.
Exemples d’application – Collection complète de modèles CAO
La bibliothèque inCAD Library contient plus de 150 exemples d’applications provenant d’une grande variété de domaines, tels que :
- Mécanisme de levage
- Détection des pièces à usiner
- Unité de verrouillage pour porte-pièce à usiner
- Mécanisme de marche arrière
Les options et fonctions individuelles sont décrites plus en détail ci-dessous.
Profils utilisateur pour la bibliothèque inCAD
Il existe deux profils d’utilisateur différents pour l’utilisation de la bibliothèque inCAD : Utilisateur CAO et Utilisateur professionnel. Vous pouvez consulter les applications et télécharger une liste de pièces sans inscription. Cependant, l’accès aux données CAO nécessite au moins un enregistrement en tant qu’utilisateur CAO.
En tant qu’utilisateur professionnel, vous disposez de toutes les fonctions de la bibliothèque inCAD :
- utilisation du configurateur en ligne
- demande de tarifs en ligne
- fonction bloc-notes
- service meviy avec fonction de devis (plateforme de fabrication de MISUMI, qui permet de télécharger des données 3D et de recevoir un devis)
- Téléchargement gratuit des données CAO
- Fonction de commande et de devis
La fonction de commande et de devis n’est pas disponible dans le profil utilisateur CAO.
Fonctions de filtre
La bibliothèque inCAD propose diverses options de filtre pour présélectionner les applications affichées. Pour présélection, les critères suivants sont proposés :
- fonction (utilisation/méthode), par ex. transfert/déplacement, mécanisme d’entraînement, composants structurels
- catégorie de produit, par ex. mouvement linéaire, pneumatique/hydraulique, capteurs/commutateurs
- forme de pièce à usiner, par ex. pièce à usiner rectangulaire, cylindre creux, plaque étroite
- secteur, par ex. équipement de précision, semi-conducteurs/cristaux liquides, pièces électriques et électroniques
- approche de conception, par ex. réduction des coûts, application en salle blanche, économies d’énergie
Il est possible de combiner les filtres pour améliorer les résultats.
Structure des exemples d’application
Après avoir sélectionné un exemple d’application, la vue d’ensemble suivante s’ouvre. Les couleurs de la bibliothèque inCAD désignent les éléments suivants :
- Jaune - pièce MISUMI
- Gris - composants tiers
- Bleu - pièces à usiner
- Vert - composants adjacents (non illustrés dans l’exemple suivant)
La vue d’ensemble présente les fonctions et informations suivantes :
- A : La Note d’idée fournit des instructions d’utilisation et des suggestions d’optimisation.
- B : Certains composants sont directement liés au composant dans la boutique MISUMI.
- C : La liste des pièces est téléchargeable.
- D : Dans la Présentation du mouvement, une séquence de fonctions prototypique est présentée pour ce groupe d’assemblage.
- E : Le modèle CAO peut être téléchargé en tant que modèle 2D (DFX) ou 3D (Solidworks, STEP, IGES, Parasolid) à l’aide du bouton de téléchargement.
Structure du modèle CAO
Dans le modèle CAO, l’exemple d’application est affiché dans la palette de couleurs déjà mentionnée. En général, les modèles CAO se composent de divers groupes d’assemblage CAO qui correspondent aux groupes d’assemblage sur le modèle réel.
Les groupes d’assemblage CAO individuels peuvent être affichés et réutilisés isolément. Cela présente plusieurs avantages : Le groupe d’assemblage peut être modifié séparément et intégré à d’autres modèles. Tous les groupes d’assemblage qui ne sont pas nécessaires peuvent être masqués ou supprimés directement du modèle. Cela facilite la personnalisation du modèle CAO et permet de réaliser des constructions partielles.
Liste des pièces et option de bon de commande
La bibliothèque inCAD vous permet de télécharger une liste de pièces au format CSV. Elle comprend tous les composants utilisés dans le modèle CAO, y compris la description des articles et la quantité requise. Pour les pièces disponibles auprès de MISUMI, le numéro de pièce correspondant est déjà saisi. Les composants provenant de fournisseurs externes sont inclus dans la liste, mais sans numéro de pièce. Les utilisateurs professionnels ont la possibilité de modifier la liste de pièces en fonction de leurs besoins en supprimant les pièces fournies par des tiers, puis en téléchargeant la liste personnalisée au format CSV pour les demandes ou les commandes directes. Le formulaire de commande est automatiquement renseigné avec les pièces incluses dans la liste des pièces et la quantité requise respectivement. Une option alternative est proposée en transférant les données de la liste des pièces sur un tableau séparé, sur lequel il suffit de saisir le numéro de pièce et la quantité requise. Ce tableau peut également être fourni avec une colonne pour les notes de projet, qui s’affichent plus tard sur l’étiquette et le bon de livraison, cela facilite l’attribution d’articles à différents projets en une seule commande. Si des pièces configurables sont présentes, elles sont marquées d’un code d’erreur dans l’aperçu et doivent être remplacées par le numéro de pièce de la pièce configurée correspondante.
Intéressé(e) ? Testez notre bibliothèque inCAD Library !