Pièces tournées – Composants sur commande (MTO) configurables avec précision
Les pièces et composants tournés sur commande (MTO) sont un élément important de l’industrie manufacturière moderne. Fabrication sur commande signifie fabrication contractuelle. Cela signifie que la production ne commence que lorsqu’une commande spécifique est disponible. Contrairement à la fabrication pour le stock (MTS), dans laquelle les produits sont fabriqués pour le stock, les composants MTO ne sont fabriqués qu’après réception de la commande.
Qu’est-ce que la fabrication sur commande (MTO) ?
Dans ce processus de fabrication, des composants spéciaux hautement configurables sont fabriqués et mis à disposition dans le monde entier en tant que composants standard (avec code produit). Que ce soit dans le domaine du génie mécanique, de l’industrie de l’emballage ou de la technologie médicale, les pièces tournées sont requises partout et doivent répondre aux normes de qualité les plus élevées.
Afin de répondre à ces normes, MISUMI s’appuie sur la production par fabrication sur commande (MTO). Le produit est fabriqué immédiatement après avoir été commandé par le client.
L’avantage du MTO est la garantie d’un degré élevé de flexibilité. Les exigences individuelles du client peuvent être prises en compte et aucun stock inutile n’est créé. En outre, le contact direct entre le client et le fabricant peut conduire à une coopération étroite afin d’obtenir un résultat optimal.
Quels sont les avantages de la fabrication sur commande ?
Le processus de fabrication sur commande n’est effectué que s’il existe réellement un besoin. Cela présente l’avantage d’une réduction de l’entreposage des produits ou des composants finis et donc une réduction de l’exigence de capital pour les stocks. MISUMI est en mesure de livrer des composants MTO en 4 à 12 jours, par rapport à d’autres entreprises dont les délais de livraison correspondent généralement à 1 à 3 mois.
La fabrication sur commande est particulièrement adaptée aux pièces tournées.
- Afin de garantir la plus haute précision et qualité, chaque pièce est fabriquée individuellement et adaptée au client.
- Des processus efficaces réduisent au minimum le temps d’attente entre la commande et la livraison des marchandises pour le client.
Ce type de production signifie également qu’il est possible de réagir de manière flexible aux changements du marché : Si un produit particulier ne fait plus l’objet d’une demande soutenue ou si de nouvelles tendances apparaissent sur le marché, aucun problème. Vous pouvez réexaminer et réorganiser ou planifier vos ressources en conséquence.
Que sont les pièces tournées ?
Les pièces tournées sont des composants fabriqués par processus de tournage. Le traitement par tournage est un processus de fabrication dans lequel une pièce à usiner est tournée sur un tour pendant qu’un outil de coupe la traite pour créer la forme souhaitée. Cette technique est souvent utilisée pour produire des pièces cylindriques ou symétriques en rotation.
- Génie mécanique et génie mécanique spécial : Les pièces tournées sont utilisées dans diverses machines et systèmes pour exécuter certaines fonctions ou pour établir une connexion mécanique. Les pièces tournées sont utilisées dans les machines pour divers composants, tels que les vis, les écrous, les arbres, les goupilles de piston et les vannes.
- Industrie électronique : Dans les appareils électroniques, des pièces rotatives pour connecteurs de prise, douilles, cartes à broches et autres éléments de connexion sont utilisées.
- Technologie médicale : Les pièces tournées sont utilisées pour les instruments et dispositifs médicaux tels que les cathéters, les implants, les vis et les boîtiers.
- Hydraulique et pneumatique : Les pièces tournées sont utilisées dans les systèmes de transfert de fluide et de pression, par exemple les vérins hydrauliques ou les vannes.
Comment fabrique-t-on les pièces tournées ?
Le tournage est un processus d’usinage au cours duquel une pièce à usiner placée dans un tour est tournée par un outil. Il est utilisé pour conférer aux pièces à usiner une forme et une taille spécifiques.
Les pièces tournées sont fabriquées dans différentes tailles et formes pour répondre aux exigences spécifiques du secteur dans lequel elles sont utilisées. Il existe de nombreux types de pièces tournées, y compris les vis à filetage, les boulons, les écrous, les vis, les bossages, les rondelles et bien plus encore.
Industrie automobile et pièces tournées SMNA
Les normes SMNA (North American Automotive Metric Standards, NAAMS en anglais) est une combinaison de diverses entreprises qui définit un certain nombre de normes spécifiques. Ces normes sont utilisées dans l’industrie automobile en Amérique du Nord pour garantir une procédure uniforme et une assurance qualité dans la production de véhicules.
Contrairement au système impérial qui repose sur les pouces, l’accent mis sur le système métrique facilite la collaboration et l’échange de pièces et de composants avec d’autres normes métriques standard dans le monde entier. Par exemple, les normes DIN (Institut allemand de normalisation) en Allemagne ou JIS (Normes industrielles japonaises) au Japon.
Les normes SMNA couvrent divers aspects de la fabrication automobile, notamment la fabrication d’outils, les composants d’outils de pressage, les outils de poinçonnage, les dispositifs de test et de mesure, et les techniques de fabrication.
En respectant strictement ces normes, on peut augmenter l’efficacité des processus et améliorer la qualité des produits. Ceci est particulièrement important, car l’industrie automobile impose des exigences élevées en matière de sécurité et de précision.
Cependant, il est important de souligner que les normes SMNA sont spécifiquement conçues pour la fabrication automobile en Amérique du Nord et ne sont pas nécessairement applicables à d’autres industries ou régions en dehors de l’Amérique du Nord. Chaque région et chaque secteur peut avoir ses propres normes et standards spécifiques qui répondent aux besoins et exigences locaux.
MISUMI propose une large gamme de composants et de pièces SMNA qui respectent strictement ces spécifications. Cela permet à MISUMI de s’assurer que ces produits répondent aux exigences des constructeurs automobiles en Amérique du Nord et peuvent y être intégrés de manière transparente dans la chaîne logistique.
Configurer librement les pièces tournées chez MISUMI
MISUMI est le partenaire idéal de toute personne à la recherche de pièces tournées personnalisables de haute qualité. Avec une large sélection de conceptions géométriques et d’options de configuration, MISUMI offre à ses clients une solution sur mesure pour leurs besoins spécifiques.
Qu’il s’agisse de petites ou de grandes quantités, chez MISUMI, vous trouverez toujours le bon produit. Nos spécialistes chevronnés se feront un plaisir de vous aider à tout moment et de vous aider à configurer la pièce tournée optimale.
MISUMI accorde la plus grande valeur à la qualité et à la précision. Tous nos produits sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux et sont soumis à des contrôles qualité stricts pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences élevées de nos clients.
Quelles sont les pièces tournées MTO les plus populaires ?
Parmi les pièces tournées les plus populaires utilisées dans le monde dans le cadre de la MTO, on trouve les pièces tournées MISUMI suivantes :
- Arbres linéaires
- Arbres rotatifs
- Goupilles de centrage
- Goupilles en porte-à-faux
- Boulons de charnière
Ou utilisez notre présentation de tous les produits MTO proposés par MISUMI.
Téléchargez votre modèle 3D et obtenez immédiatement un devis
À l’aide de vos données CAO 3D, vous pouvez créer et commander des pièces personnalisées en tôle sur meviy. Une grande variété de formes sont prises en charge pour les composants peints de petite à grande taille, ainsi que pour plusieurs matériaux et traitements de surface.
Une grande variété de matériaux, y compris les aciers, l’aluminium et les polymères, sont disponibles pour la production de pièces. Les pièces peuvent être fabriquées dans différentes tailles et ont des tolérances à la fois normalisées et individuelles. Pour améliorer les performances et la durabilité, les pièces peuvent être nickelées chimiquement ou anodisées pour les protéger de la corrosion et de l’usure.
Pour les pièces en tôle sans torsion, vous pouvez également sélectionner « Expédition le jour même ».
Pour en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :
Ou consultez notre rubrique Foire aux questions.