Informations sur les produits

Arbres linéaires : Sélection du bon matériau, durcissement et traitement de surface

Les arbres linéaires effectuent des tâches exigeantes dans les applications industrielles : Ils permettent des mouvements linéaires précis et reproductibles sous des charges mécaniques élevées. Pour répondre à ces exigences, il est essentiel de sélectionner, de durcir et de traiter correctement les surfaces. Tous ces facteurs affectent directement la durée de vie, la précision et les performances d’un arbre linéaire. Cet article présente ces trois aspects et met en évidence leurs dépendances afin que vous puissiez sélectionner le meilleur arbre linéaire pour votre application.

14 minutes pour lire

Roulements linéaires à billes – Sélection, installation et maintenance

Les roulements linéaires à billes sont des composants importants dans de nombreuses applications d’ingénierie mécanique. La fonction des roulements linéaires à billes est de permettre un mouvement précis et à faible friction le long d’un axe. Cet article fournit des conseils importants sur la sélection, l’installation et l’entretien des roulements linéaires à billes, afin que vous puissiez être sûr de trouver le bon roulement pour votre application et en tirer le meilleur parti.

15 minutes pour lire

Roulements à billes – Répartition de la charge pour roulements à rouleaux

Les roulements à billes et autres roulements à rouleaux sont installés dans de nombreuses machines. Les roulements installés transmettent les forces radiales ou axiales au logement de la machine, facilitant ainsi le mouvement et le fonctionnement de divers composants mobiles. Les forces qui se produisent et la charge qui en résulte dans le palier doivent être déterminées à l’étape du processus de conception. La répartition de la charge dans le palier et la géométrie du point de contact associé sont essentielles pour garantir la durée de vie, le fonctionnement optimal et l’efficacité du palier. Dans cet article, nous examinons la charge exercée sur un roulement à rouleaux et comment la géométrie de la surface de contact affecte la répartition de la charge dans le roulement à rouleaux.

13 minutes pour lire

Paliers lisses - Économies de coûts avec des produits rentables

Les chaînes de valeur industrielles sont de plus en plus axées sur les coûts de fabrication et de maintenance. Les coûts de maintenance représentent une part importante des coûts d’exploitation récurrents d’un système. Des composants de haute qualité et faciles à entretenir permettent de maintenir ces coûts aussi bas que possible tout en garantissant la qualité requise. Cependant, la planification et la conception n’ont pas toujours besoin de compter sur le composant le plus coûteux. À l’aide de l’analyse ABC, les produits et les composants peuvent être classés en tant que pièces ABC en fonction de leur part de valeur et de leur importance dans la chaîne de valeur. Les articles les plus rentables sont les articles dits C ou pièces C. Ils représentent une faible part de la valeur, mais sont nécessaires en grande quantité. Ces pièces ont un grand potentiel pour réduire les coûts. Cela vaut la peine de les étudier de plus près. Pour de nombreuses applications, les articles rentables constituent une bonne alternative aux articles coûteux. Cependant, un prix bas ne doit pas nécessairement signifier une perte de qualité ; le domaine d’application des articles rentables peut être limité, par exemple, par une précision souvent inférieure. Cet article vous explique comment optimiser l’utilisation des pièces C, telles que les paliers lisses, de manière rentable, ainsi que les critères de sélection à privilégier pour garantir leur qualité.

13 minutes pour lire

Manchons d’écartement et disques d’écartement – Matériaux et formes

Les manchons d’écartement et les disques d’écartement sont des éléments importants pour l’assemblage et la conception de solutions d’ingénierie. Ils effectuent plusieurs tâches : Ce sont des entretoises, elles répartissent les forces incidentes, sécurisent les composants et sont nécessaires pour les ajustements de précision. Outre les rondelles métalliques classiques, cet article traite également d’autres formes spéciales et options de configuration, telles que les plaques rondes.

19 minutes pour lire

Plastiques spécialisés pour les praticiens – propriétés, résistance et exemples d’application

Les plastiques spécialisés sont utilisés lorsque les applications exigent des performances élevées du matériau ou nécessitent des propriétés spécifiques. Ils possèdent souvent des propriétés isolantes et leur haute résistance à l’eau et aux produits chimiques en fait un matériau fiable et nécessitant peu d’entretien. Il n’est donc pas étonnant que les plastiques spéciaux soient utilisés dans de nombreux domaines techniques et également dans des fixations telles que les vis et les écrous. L’article suivant présente un aperçu des différents plastiques spécialisés et de leurs applications.

16 minutes pour lire