Informations sur les produits

Céramique technique en pratique – Vis en céramique, roulements en céramique et roulements hybrides

Les céramiques techniques sont des céramiques utilisées dans des applications techniques spécialisées. En raison de leurs propriétés spéciales, telles que la résistance aux températures élevées et aux produits chimiques, elles sont souvent optimales dans certaines applications, par exemple, les composants en métal. Cet article présente certaines des applications possibles et traite de la composition et de la production des céramiques techniques.

12 minutes pour lire

Convoyeurs à galets, convoyeurs à rouleaux et bandes à rouleaux – Construction, fonction et avantages

Les ingénieurs en manutention utilisent les convoyeurs à rouleaux pour transporter efficacement les produits, les marchandises et les matériaux. Ils sont très précieux, en particulier dans la logistique, mais également dans de nombreux autres secteurs et divers processus de fabrication. Cet article traite de la construction des convoyeurs à rouleaux, de leur fonctionnement ainsi que de leurs variantes.

11 minutes pour lire

Ressorts de compression à gaz industriels – Conception, avantages et utilisations

Les ressorts de compression à gaz soutiennent les pièces mobiles ou compensent leur poids. Ils sont utilisés, par exemple, pour les portes, les trappes ou les bras pivotants. Ils peuvent être utiles en particulier dans l’ingénierie mécanique et l’ingénierie d’usine, pour des raisons de sécurité et équiper de trappes certains composants et machines. Les ressorts à gaz permettent de les ouvrir et de les fermer, en particulier sur les trappes et les portes lourdes. Cet article de blog explique comment ils fonctionnent, quelles variantes existent et dans quelles situations les utiliser.

13 minutes pour lire

Convoyeurs à courroie – Construction, capacité de transport et sélection de la courroie pour des processus optimisés

Les convoyeurs à courroie sont des systèmes de convoyeurs polyvalents qui jouent un rôle essentiel dans l’optimisation des processus de production industrielle. De sa conception de base aux différents types de variateurs en passant par la capacité du convoyeur, ce blog explique comment tirer le meilleur parti de votre convoyeur. Nous examinons également les différentes formes de courroies utilisées sur les convoyeurs à courroie et ce qu’il faut rechercher lors du remplacement des courroies pour assurer un fonctionnement sans heurts dans votre site industriel.

10 minutes pour lire

Rouleaux et roues à usage industriel – Construction et applications

Dans l’ingénierie mécanique et dans les processus d’automatisation généraux, il est essentiel de transporter les matériaux et les composants de construction rapidement et efficacement d’un point A à un point B. Cela nécessite un guidage et un alignement ciblés le long des chemins de transport. Les rouleaux et les tambours contribuent de manière significative à l’accomplissement de ces fonctions. Cet article étudie les types de matériaux utilisés et les applications spécifiques pour lesquelles des rouleaux sont utilisés.

17 minutes pour lire

Détails des inserts en élastomère pour les accouplements

Les accouplements en élastomère sont un type d’accouplement d’arbre. Ils transfèrent le couple entre deux arbres et effectuent des tâches telles que la transmission de puissance, la compensation des erreurs d’alignement, mais également l’amortissement des chocs et des vibrations. Les accouplements en élastomère assurent une transmission de puissance optimale en utilisant divers matériaux et également en fonction de leurs propriétés et de leur forme. Les propriétés de l’accouplement élastomère respectif empêchent simultanément la transmission des vibrations de l’arbre d’entraînement à l’arbre couplé. L’article suivant aborde ces propriétés, la détermination de la dureté des élastomères et des exemples d’applications.

9 minutes pour lire