Pièces détachées standard et leur importance pour l’industrie
Les pièces détachées standardisées sont des composants fabriqués selon une norme spécifique. Elles font partie intégrante de l’industrie moderne, car elles offrent un certain nombre d’avantages. Cet article explique ce que sont les pièces détachées standardisées et les avantages et inconvénients qu’elles apportent.
Que sont les pièces détachées standardisées ?
Les pièces détachées standardisées sont des composants fabriqués selon une norme spécifique. Si cette norme est créée par une organisation de normalisation et est utilisée dans une plage de normes définie, les pièces détachées associées sont appelées pièces détachées normalisées. Les pièces détachées normalisées ont une forme, une taille et un ajustement définis avec précision (standardisés) et constants qui ne changent pas au fil du temps.
Si une pièce détachée est produite en masse dans une forme définie avec précision qui est pratiquement la même en forme et en fonction, mais qui n’est pas couverte par une norme, alors cette pièce est appelée une pièce détachée personnalisée.
Les pièces détachées personnalisées et standardisées sont utilisées pour construire des machines et des équipements rentables et faciles à entretenir. Plus la proportion de pièces détachées standardisées utilisées dans une machine destinée à une application particulière est élevée, plus il est facile d’utiliser et d’obtenir ces pièces précisément définies pour la conception et de les remplacer par des pièces détachées de type équivalent.
Les machines qui se composent principalement de pièces détachées standardisées ont généralement les mêmes propriétés que les machines qui n’ont pas été produites avec des composants standardisés. Cependant, l’approvisionnement simplifié en pièces de rechange les rend souvent plus rapides et plus faciles à réparer et à entretenir.
Avantages des pièces détachées standardisées
Les pièces détachées standardisées offrent un certain nombre d’avantages pour l’industrie.
Économies de coûts : Étant donné que les pièces détachées standardisées sont fabriquées en grandes quantités, le coût par pièce peut être réduit. Cela permet aux entreprises de réduire leurs coûts et de générer des bénéfices.
Gain de temps : Il est possible d’acheter des pièces détachées standardisées rapidement et facilement, ce qui réduit les délais de fabrication. L’effort de maintenance est réduit car les pièces détachées sont uniformes et peuvent être facilement remplacées.
Ergonomie améliorée : Les pièces détachées standardisées facilitent la construction de machines ergonomiques et facilitent l’utilisation et l’entretien.
Sécurité accrue : Les pièces détachées standardisées étant standardisées et donc faciles à remplacer, elles augmentent la sécurité des machines.
Résistance des vis, des vis de verrouillage et des goupilles cylindriques
La force est cruciale pour sélectionner les vis, les vis de verrouillage et les goupilles cylindriques appropriées. Bien qu’il existe de nombreux types différents de fixations, la force est un facteur important à prendre en compte. Ici aussi, les normes jouent à nouveau un rôle clé puisqu’elles définissent précisément les propriétés des pièces détachées normalisées respectives.
La résistance des vis, des vis de verrouillage et des goupilles cylindriques dépend de nombreux facteurs, tels que le type de matériau, le type de vis et sa taille. En standardisant les nuances et les classes de résistance de l’acier, ainsi qu’en standardisant les formes, tailles et dimensions géométriques, les normalisations représentent un élément de base indispensable pour la sélection sûre et correcte des fixations pour des applications spécifiques.
Afin de s’assurer que la bonne vis, la bonne vis de verrouillage ou la bonne goupille cylindrique sont sélectionnées pour un projet spécifique, il est donc important de comprendre les différents types de vis et de savoir quel type de résistance est nécessaire. L’utilisation de pièces détachées standardisées facilite la sélection et la combinaison de ces éléments de liaison car les pièces détachées et leur interaction sont appariées avec précision.
Cet article fournit un bref aperçu de certaines pièces détachées normalisées typiques, telles que les vis à tête hexagonale, les bagues d’arrêt, les goupilles fendues, les goupilles à ressort et les clés.
Vis de serrage avec manchon hexagonal et profil plat
Les vis de serrage à six manchons hexagonaux sont un élément fréquemment utilisé dans de nombreuses applications commerciales industrielles et professionnelles. Elles constituent un moyen polyvalent et rentable de fixer et de connecter des composants mécaniques. En fonction de leur conception, elles sont soumises à différentes normes nationales et internationales. Les vis de serrage à six pans creux avec cône tronqué sont, par exemple, normalisées selon la norme DIN EN ISO 4026.
Bagues d’arrêt de type E
Les bagues d’arrêt sont un élément de verrouillage indispensable utilisé dans de nombreuses applications industrielles et mécaniques. L’un des types de bagues de verrouillage les plus connus est le type C, qui est largement utilisé en raison de son utilisation pratique et simple et est normalisé dans l’espace de normalisation allemand dans DIN 471 pour les arbres et DIN 472 pour les alésages.
La bague d’arrêt de type C est un type de bague d’arrêt qui est insérée dans une rainure d’un arbre ou dans un alésage, selon la conception. La rainure maintient la bague d’arrêt en place pour maintenir le composant à fixer contre le déplacement.
Les bagues d’arrêt de type C sont généralement en acier ou en acier inoxydable. Sa forme spéciale garantit que les bagues d’arrêt reposent aussi uniformément que possible contre l’arbre ou la rainure d’alésage. Les petits alésages à l’extrémité permettent une manipulation et un assemblage faciles avec des pinces pour les bagues d’arrêt.

La bague d’arrêt de type C est un composant très utile qui peut être utilisé dans de nombreuses applications industrielles et mécaniques. Elle est facile à installer et peut être retirée sans causer de dommages. Elle est très durable et peut avoir une durée de vie prolongée si elle est utilisée correctement. Pour plus d’informations, voir la publication de blog sur les bagues d’arrêt de type C.
Vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux
Les vis à tête hexagonale et les écrous hexagonaux sont un élément fondamental pour l’ingénierie de fixation et une solution éprouvée pour une large gamme d’applications. La vis à tête hexagonale classique est une vis ayant la forme d’une tête de vis hexagonale externe. Souvent, ces vis sont également appelées vis mécaniques.
Elles sont fabriquées selon différentes normes en fonction de la conception et de l’espace de normalisation. Les normes internationales telles que DIN EN ISO 4017, pour les vis à tête hexagonale avec filetage jusqu’à la tête et les filetages métriques standardisés, garantissent une compatibilité internationale. La vis mentionnée dans l’exemple est également normalisée selon la norme DIN 933 en tant que norme nationale, qui a été officiellement retirée, mais est encore largement utilisée.
Les vis à tête hexagonale sont un excellent choix pour la connexion des matériaux de manière détachable. Elles sont disponibles dans de nombreuses tailles et matériaux différents, c’est pourquoi ils offrent une large gamme d’applications. Il existe plusieurs types de vis à tête hexagonale qui peuvent être sélectionnés en fonction de vos besoins. Certains des types les plus courants sont les vis à tête hexagonale entièrement filetées, les vis à tête hexagonale partiellement filetées et les vis à tête hexagonale avec bride. Chacun de ces types possède ses propres caractéristiques et avantages spécifiques que vous devez prendre en compte lors du choix de la bonne vis.
Les écrous hexagonaux sont généralement fixés à des vis, boulons ou autres fixations pour créer un système de fixation stable et sûr. Ils sont également normalisés en fonction de l’espace de normalisation respectif et, comme les vis, peuvent être obtenus en différentes tailles et matériaux. Les écrous hexagonaux sont faciles à installer et fournissent une connexion solide et fiable en combinaison avec les filetages correspondants.
Pour sélectionner la bonne vis à tête hexagonale et/ou l’écrou hexagonal pour votre projet, vous devez d’abord prendre en compte certains facteurs de base.
- Est-ce que 2 pièces détachées ou plus seront connectées ?
- L’une des pièces détachées sera-t-elle fixée ou boulonnée ?
- Quels matériaux seront-ils joints ?
- Quelles sont les conditions environnementales ? (Résistance aux intempéries ou chimique, vibrations, etc.)
- Quelle est l’épaisseur et la résistance du matériau avec filetage interne ?
- Quel matériau de vis/écrou est-il approprié ?
- Quelles forces le connecteur doit-il absorber ?
- Quel diamètre de vis est-il nécessaire pour obtenir la résistance requise ?
- Quel type de filetage doit-il être utilisé ?
- Quelle est la longueur de la vis pour connecter toutes les pièces détachées, plus toutes les rondelles et la longueur de filetage interne disponible (ou écrou).
- Quel couple est-il nécessaire pour assurer une fixation permanente de l’assise ?
Goupilles fendues et goupilles à ressort
Les goupilles fendues sont un autre élément très important pour la conception mécanique. Il s’agit d’une fixation très flexible qui peut être pliée pour s’adapter aux contours des composants. Entre autres normes nationales, les goupilles fendues sont normalisées selon DIN EN ISO 1234.
Elles sont souvent utilisées pour empêcher les boulons d’essieu de glisser hors de leur roulement. Elles sont également couramment utilisées comme sécurité anti-rotation pour les écrous.

Tout comme les goupilles fendues, les goupilles à ressort sont disponibles en tant que pièces détachées standardisées. Elles sont standardisées dans l’espace de normalisation allemand selon la norme DIN 11024, mais sont également disponibles en tant que pièces détachées personnalisées dans des formes modifiées.

Goupilles élastiques et bagues d’arrêt de type E
Les goupilles élastiques et les bagues d’arrêt de type E sont également des composants importants et sont utilisées dans de nombreuses applications industrielles.
Les goupilles élastiques, également appelées goupilles de serrage, sont par exemple normalisées en fonction du type selon la norme DIN EN ISO 8752. Cette norme concerne les versions Heavy Duty des goupilles de serrage, fendues.

Elles sont souvent utilisées pour s’assurer que les pièces détachées ou les composants restent en place. Pour garantir la sécurité et la fiabilité de vos applications, il est important d’utiliser les goupilles élastiques appropriées. Pour plus d’informations, consultez notre article de blog sur Connexions par goupille - Connecter les composants avec des goupilles cylindriques.
La bague d’arrêt de type E, également connue sous le nom de rondelles de blocage d’arbre, est très facile à installer et est principalement utilisée pour fixer les composants sur des arbres, essieux et boulons de plus petit diamètre. Leur installation ne nécessite pas d’outils ou de compétences particulières. Cependant, leur utilisation nécessite une rainure sur l’arbre, l’axe ou le boulon. Elles sont également disponibles en tant que pièces détachées personnalisées et en tant que pièces détachées normalisées selon la norme nationale DIN 6799.

Les goupilles élastiques et les bagues de verrouillage de type E sont un moyen peu coûteux et efficace de garantir que les composants restent en place.
Clés, ressorts à disque et cales de nez
Les clés sont des pièces détachées standardisées couramment utilisées qui servent principalement à établir des connexions arbre-concentrateur sûres et fiables en permanence. En fonction de la conception, elles sont traitées selon différentes normes. Par exemple, la norme DIN 6885 définit les dimensions, les tolérances et les matériaux des clés et la norme DIN 6888 définit les dimensions et l’application des ressorts à disque pour l’espace de normalisation allemand.

Les exigences relatives aux cales de nez applicables dans l’espace de normalisation allemand sont spécifiées dans la norme DIN 6887. Différentes normes peuvent s’appliquer en fonction du pays, de l’espace de normalisation et de l’industrie.
Configurez vos pièces d’assemblage
Avec le configurateur MISUMI, vous pouvez configurer librement des roulements, des arbres et d’autres composants.
Sélectionnez le type de composants et définissez les tolérances souhaitées.