Tables de positionnement en tant que guide optimal dans la machine – Présentation et applications
Cet article étudie les différents types de tables manuelles et leurs applications. Les tables manuelles sont des tables spéciales utilisées, entre autres, dans l’assurance qualité et la technologie de mesure automatisée pour l’étalonnage et la surveillance des processus.
Que sont les tables de positionnement ?
Une table de positionnement (également appelée table croisée ou table circulaire) est un dispositif utilisé pour positionner et ajuster les objets de manière sûre et précise. Les tables de positionnement offrent une large gamme d’applications dans un large éventail de secteurs industriels, en particulier les machines et les machines spéciales pour lesquelles une haute précision est requise.
Catégories de tables de positionnement
Les tables de positionnement sont essentielles dans la technologie de fabrication ; elles fournissent une plate-forme stable pour le positionnement sûr des équipements, tels que les lentilles, les accessoires optiques ou les capteurs. Il existe différents types de tables de positionnement, chacune conçue pour des applications spécifiques.
On trouve les catégories suivantes de tables de positionnement :
- Tables croisées (1 axe, 2 axes, 3 axes)
- Tables tournantes
- Goniomètre
Tables croisées (axes X, Y, Z)
Une table croisée est un outil de précision pour le mouvement très fin des objets fixés. Les tables croisées positionnent les objets de manière contrôlée en utilisant leurs coordonnées. Le positionnement est effectué sur un plan (axe XY) ou dans la pièce (axe XYZ). La direction du mouvement dans les directions X, Y ou Z est déterminée par les guides linéaires des tables croisées. Les mouvements sont généralement contrôlés par une vis moletée ou une vis micrométrique. Tourner la vis transmet le mouvement à la table croisée, ce qui permet un réglage extrêmement précis.
Selon l’objectif, il existe différentes conceptions avec des propriétés spéciales. Un guide en queue d’aronde, par exemple, offre une grande flexibilité lors du déplacement. Les tables croisées sont utilisées dans la technologie de laboratoire ou la technologie de mesure automatisée, entre autres. Une bonne table manuelle présente de nombreux avantages pour ceux qui souhaitent effectuer un travail précis.
Tables tournantes
Les tables tournantes, également appelées tables de rotation ou tables circulaires, sont un dispositif indispensable pour de nombreuses applications dans la technologie de fabrication et de mesure. Les tables tournantes sont constituées d’un roulement de haute précision situé au milieu qui permet la rotation autour d’un axe vertical. Cela garantit un positionnement précis et reproductible.
Des facteurs tels que les dimensions, la charge maximale requise, le poids du dispositif rotatif et la précision du réglage doivent être pris en compte lors de la sélection de la taille optimale pour une application spécifique. Les applications des tables tournantes concernent de nombreux domaines. Elles sont utilisées, par exemple, pour le positionnement précis des sondes de mesure ou également pour le mouvement précis des capteurs.
Goniomètre
Les goniomètres sont des dispositifs d’alignement des instruments de mesure utilisés pour la détermination des distances angulaires. Ils permettent un réglage précis de l’angle autour d’un point de pivot fixe. L’angle est lu à l’aide d’une balance et réglé à l’aide d’une vis moletée ou d’une vis micrométrique.
Grâce à leur conception polyvalente, les goniomètres sont idéaux pour une large gamme d’applications où un étalonnage précis de l’angle est crucial. En raison de leur haute précision, les goniomètres sont particulièrement adaptés aux processus de fabrication industrielle, par exemple, pour positionner les capteurs optiques ou d’autres accessoires avec une précision millimétrique.
Avantages des tables de positionnement
Grâce à leurs conceptions polyvalentes, les tables de positionnement présentent de nombreux avantages. Les tables manuelles sont proposées, entre autres, sous forme de tables croisées avec un ou plusieurs axes, de tables tournantes, de goniomètres ou de tables de positionnement multifonctionnelles. Elles conviennent donc à un large éventail d’applications et peuvent être facilement intégrées dans les processus de fabrication existants. Dans l’ensemble, les tables de positionnement offrent un grand potentiel d’amélioration de l’efficacité et de la qualité de la production.
- Guidage de précision : Les tables de positionnement permettent des processus de fabrication de haute précision, en particulier dans le contrôle qualité. Elles permettent un positionnement stable et précis des échantillons, des dispositifs de test ou des dispositifs de mesure.
- Reproductibilité : Les tables tournantes permettent un positionnement répétable et automatisé des échantillons de test. Cela permet d’obtenir résultats reproductibles en matière de contrôle qualité et augmente l’efficacité.
- Flexibilité : Les tables de positionnement offrent des applications flexibles en raison de leurs différentes conceptions. Elles permettent de réaliser un étalonnage facile et donc une adaptation efficace aux processus de mesure et aux conditions de production.
- Gain de temps : Les tables circulaires peuvent être étalonnées rapidement et facilement, même avec des scénarios de mesure changeants sans conversions spéciales. Par conséquent, le travail peut être effectué plus rapidement.
Quand utilise-t-on les tables de positionnement ?
Les tables manuelles sont utilisées partout où les échantillons de test doivent être positionnés et ajustés avec précision. En génie mécanique et en construction de machines spéciales, les tables de positionnement sont des dispositifs indispensables qui exécutent une variété de fonctions et permettent une large gamme d’applications. Grâce à leurs grandes précision et reproductibilité, ces dispositifs polyvalents permettent d’optimiser le processus de fabrication et d’augmenter la productivité. Ces tables peuvent également améliorer la qualité du produit et réduire le taux d’erreur.
Installations de laboratoire
Dans les laboratoires, les tables de positionnement sont utilisées, par exemple, pour positionner des échantillons ou des spécimens exactement sous le microscope ou pour introduire des échantillons dans des liquides de test ou des détecteurs. Elles peuvent également être utilisées pour contrôler avec précision les capteurs d’image ou les systèmes de caméra.
Technologie de mesure automatisée
Dans la technologie de mesure automatisée, les tables de positionnement jouent un rôle important, car elles permettent un mouvement et un positionnement précis des instruments de mesure et des dispositifs d’inspection. Elles permettent de positionner les capteurs et les caméras avec précision pour mesurer les échantillons de test ou analyser les surfaces. En outre, les tables de positionnement sont utilisées pour étalonner avec précision les instruments de mesure afin de fournir des résultats de mesure précis.
Test et inspection
L’assurance qualité est une partie importante du processus de fabrication. Les tables de positionnement sont utilisées pour placer et maintenir les échantillons de test dans la bonne position pendant l’inspection. Cela permet de vérifier les dimensions, de surveiller les tolérances et d’identifier les erreurs.
Exemple : Lors du test des irrégularités des pièces moulées, une table de positionnement est utilisée pour maintenir l’échantillon dans une position stable tout en procédant à des mesures avec des instruments de mesure et en vérifiant la présence de fissures ou d’autres défauts.
Sélectionner la taille optimale des tables de positionnement
Les tables de positionnement manuelles sont indispensables dans la fabrication industrielle, car elles permettent le positionnement précis des objets. Selon le domaine d’application, il existe un grand nombre de tailles de tables différentes, de quelques millimètres à plusieurs centimètres.
Les tables micrométriques sont particulièrement adaptées aux mesures de haute précision dans la micro-gamme ainsi qu’en mécanique de précision, car elles exigent la plus haute précision. En outre, il existe des tables qui, en raison de leur conception compacte, sont particulièrement peu encombrantes et donc idéales pour les composants plus petits et les espaces confinés.