Manuel technique

Limites de traitement et normes de précision pour les pièces en tôle

Les pièces en tôle sont utilisées dans notre vie quotidienne et dans l’industrie dans une large gamme d’applications. Pour que ces pièces en tôle fabriquées soient utilisées de manière interopérable, elles doivent être conformes à certaines normes de précision et limites d’usinage. Elles concernent des paramètres et tolérances spécifiques, notamment la largeur, la longueur, l’épaisseur et les tolérances géométriques. Les spécifications doivent être prises en compte lors de la fabrication de pièces en tôle. Ce qui suit examine en détail diverses normes et limites.

11 minutes pour lire

Dureté et test de dureté en comparaison

Une grande variété de matières premières et de matériaux auxiliaires sont utilisés dans les applications industrielles. Une connaissance approfondie de leurs propriétés matérielles est un prérequis absolu pour l’utilisation de ces matières premières pour une application définie dans des environnements techniques. Les tests de dureté sont un moyen de déterminer les propriétés de base du matériau telles que la dureté/ductilité et la résistance d’un matériau, tel que l’acier. La dureté joue un rôle essentiel dans la caractérisation et le contrôle qualité des matériaux. La dureté d’un acier fournit des informations sur ses propriétés mécaniques, sa résistance à l’usure et son adéquation à des applications spécifiques. Dans ce contexte, diverses méthodes et échelles d’essai de dureté ont été développées pour déterminer et classer avec précision la dureté de l’acier. Cet article présente un aperçu des méthodes courantes de test de dureté, un aperçu de certaines options de traitement thermique pour les matériaux en acier, les niveaux de dureté Vickers qui en résultent et leurs applications possibles.

21 minutes pour lire

Usinage des aciers inoxydables

L’acier inoxydable est un matériau difficile à usiner. L’usinage comporte un risque de trempe à froid. De plus, les erreurs d’usinage peuvent créer des surfaces d’attaque pour la corrosion. L’article suivant répond à la question fréquemment posée « L’acier inoxydable peut-il rouiller ? », fournit un aperçu des problèmes pendant l’usinage, des diverses méthodes d’usinage et des critères de sélection pour l’outil approprié pour l’usinage de l’acier inoxydable.

13 minutes pour lire

Surfaces peu réfléchissantes – LTBC et autres options

Dans certaines applications, les surfaces réfléchissantes peuvent provoquer des dysfonctionnements et même influencer les résultats, par exemple dans le cadre du contrôle qualité ou des inspections dimensionnelles. Il faut en tenir compte lors de la sélection d’une surface. Alors, comment réduire les réflexions ? Cet article présente diverses options de traitement et de revêtement de surface. Nous présentons en particulier le revêtement chromé noir basse température (Low Temperature Black Chrome Plating, LTBC) également dénommé le processus au chrome noir.

14 minutes pour lire

Processus d’usinage et rugosité de surface associée

La finition de surface correcte influence considérablement la fonctionnalité, la durée de vie et les coûts de fabrication des composants. Dans ce blog, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir, des bases de la rugosité des surfaces aux méthodes de mesure et aux normes internationales, en passant par des exemples pratiques sur la mention de la rugosité dans les dessins et les méthodes d’usinage qui offrent la qualité souhaitée. Plongez dans le monde de la précision et découvrez pourquoi les micromètres peuvent également faire toute la différence !

10 minutes pour lire

Érosion et corrosion en génie mécanique

La corrosion et l’érosion affectent la durée de vie et les performances des composants. Mais quelle est, en réalité, la différence entre l’érosion et la corrosion ? Quels en sont les types ? Et comment contrer ces forces ? L’article suivant examine cela plus en détail.

11 minutes pour lire