Construction

Calcul du centre de masse - avec des exemples

Le calcul du centre de masse est une étape importante dans de nombreuses tâches d’ingénierie mécanique et dans la conception des machines et des composants. Le centre de masse indique l’endroit où le poids d’un corps est concentré et permet ainsi de déterminer les forces et les moments dans le système. Cet article présente les bases du calcul du centre de masse et fournit des exemples concrets.

9 minutes pour lire

Calculs de la conception du ressort

Les ressorts sont des composants mécaniques capables de stocker et de restituer l’énergie de tension générée par le travail de traction, d’allongement ou de compression du ressort, sous forme d’énergie de déformation ou de tension. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, allant de petits composants électroniques jusqu’à de grandes machines industrielles. Pour que le ressort remplisse correctement sa fonction, il doit être correctement conçu. À cette fin, des paramètres tels que la constante du ressort et la course du ressort sont calculés.

9 minutes pour lire

Guides pour rails profilés - Outil de sélection pour guides linéaires

Le choix du bon guide pour rail profilé a un impact durable sur les performances et la longévité des machines et des équipements. Mais comment trouver le bon système parmi un large éventail d’options ? Consultez notre blog pour voir les critères vraiment importants, les types de charge et les exigences de précision aux conditions environnementales et d’installation. Nous vous présentons une approche structurée pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à optimiser les performances de vos applications sur le long terme.

12 minutes pour lire

Guides pour rails profilés - Normes de précision des guides pour rail profilés MISUMI

Qu’est-ce qui fait d’un guide pour rail profilé de guidage linéaire le premier choix pour un contrôle précis et résilient du mouvement ? Dans notre blog, vous en apprendrez davantage sur la conception, les différentes versions, les tolérances dimensionnelles et les paramètres clés, tels que le parallélisme en cours d’exécution, la précharge et la lecture axiale. Nous montrons comment ces caractéristiques fonctionnent parfaitement ensemble pour garantir la plus grande précision et durabilité, et comment vous pouvez mieux adapter ces composants à vos besoins.

14 minutes pour lire

Arbres linéaires : extrémités d’arbre et options de montage pour arbres linéaires

Les mécanismes de fixation des arbres linéaires ou des arbres de guidage dans les systèmes mécaniques nécessitent une planification minutieuse. Différentes extrémités d’arbre permettent différentes options de montage. Cet article fournit un aperçu des extrémités d’arbre disponibles et répond à la question de savoir quels supports d’arbre ou options de support d’arbre sont disponibles et où ils sont appropriés. Dans ce cadre, nous examinons également en détail les types de paliers fixes et flottants pour les arbres.

15 minutes pour lire

Manchons d’écartement et disques d’écartement – Matériaux et formes

Les manchons d’écartement et les disques d’écartement sont des éléments importants pour l’assemblage et la conception de solutions d’ingénierie. Ils effectuent plusieurs tâches : Ce sont des entretoises, elles répartissent les forces incidentes, sécurisent les composants et sont nécessaires pour les ajustements de précision. Outre les rondelles métalliques classiques, cet article traite également d’autres formes spéciales et options de configuration, telles que les plaques rondes.

19 minutes pour lire

Roulements linéaires à billes – Sélection, installation et maintenance

Les roulements linéaires à billes sont des composants importants dans de nombreuses applications d’ingénierie mécanique. La fonction des roulements linéaires à billes est de permettre un mouvement précis et à faible friction le long d’un axe. Cet article fournit des conseils importants sur la sélection, l’installation et l’entretien des roulements linéaires à billes, afin que vous puissiez être sûr de trouver le bon roulement pour votre application et en tirer le meilleur parti.

15 minutes pour lire

Roulements à billes – Répartition de la charge pour roulements à rouleaux

Les roulements à billes et autres roulements à rouleaux sont installés dans de nombreuses machines. Les roulements installés transmettent les forces radiales ou axiales au logement de la machine, facilitant ainsi le mouvement et le fonctionnement de divers composants mobiles. Les forces qui se produisent et la charge qui en résulte dans le palier doivent être déterminées à l’étape du processus de conception. La répartition de la charge dans le palier et la géométrie du point de contact associé sont essentielles pour garantir la durée de vie, le fonctionnement optimal et l’efficacité du palier. Dans cet article, nous examinons la charge exercée sur un roulement à rouleaux et comment la géométrie de la surface de contact affecte la répartition de la charge dans le roulement à rouleaux.

13 minutes pour lire

Plastiques spécialisés pour les praticiens – propriétés, résistance et exemples d’application

Les plastiques spécialisés sont utilisés lorsque les applications exigent des performances élevées du matériau ou nécessitent des propriétés spécifiques. Ils possèdent souvent des propriétés isolantes et leur haute résistance à l’eau et aux produits chimiques en fait un matériau fiable et nécessitant peu d’entretien. Il n’est donc pas étonnant que les plastiques spéciaux soient utilisés dans de nombreux domaines techniques et également dans des fixations telles que les vis et les écrous. L’article suivant présente un aperçu des différents plastiques spécialisés et de leurs applications.

16 minutes pour lire

Solutions complètes pour le mouvement linéaire - unités linéaires, modules linéaires et actionneurs linéaires

Le mouvement linéaire permet aux charges de se déplacer en ligne droite au lieu de faire tourner les charges autour d’un axe. Il s’agit d’une partie importante de l’automatisation industrielle.

11 minutes pour lire

Composants de mouvement linéaire - Ce qu'il faut savoir sur les guides, les entraînements à vis et plus encore

Il s’agit notamment de moteurs linéaires, d’actionneurs linéaires, d’axes linéaires et d’autres composants qui permettent un mouvement linéaire. Les moteurs linéaires sont des moteurs spécialement conçus qui génèrent un mouvement linéaire. Ils génèrent des forces qui déplacent les charges le long d’une voie linéaire.

13 minutes pour lire

Pièces pour construction de machine personnalisée (OLD+URL Redirect)

Les pièces personnalisées pour machines, également connues à l’échelle internationale sous le nom de « pièces de machine à usage spécial », jouent un rôle important dans l’ingénierie mécanique et en particulier dans la construction de machines personnalisées. Ces composants spécialement conçus sont souvent au cœur des solutions de machines personnalisées et effectuent des tâches qui ne peuvent pas être réalisées avec des pièces standard.

1 minutes pour lire

Comment une imprimante 3D industrielle est-elle conçue et quels rôles ses pièces - arbres, courroies dentées et cadres - jouent-elles (OLD+URL Redirect)

L’impression 3D a révolutionné la fabrication industrielle et la construction de prototypes. Cette technologie produit des objets couche par couche à partir d’un modèle numérique. Constituée des principaux composants : En plus d’un cadre, d’une tête d’impression, d’un lit d’impression, d’une unité de commande, d’arbres, de courroies dentées et de moteurs, une imprimante 3D typique nécessite généralement également un certain nombre d’accessoires. Mais comment fonctionne exactement une imprimante 3D industrielle ? Cet article met en évidence la structure et la fonction des composants les plus importants et cite brièvement certains domaines d’application.

1 minutes pour lire

Systèmes de préhension pour la manutention des matériaux en génie mécanique

Il est impératif de gérer les techniques de manutention des matériaux et des pièces à usiner, en particulier dans les grandes usines de production et les chaînes de production. En raison du poids seul, il est par exemple presque impossible de déplacer les matériaux manuellement. C’est là que commence la manutention : Les systèmes de préhension ou les courroies de transport, par exemple, facilitent le mouvement et le contrôle des matériaux et augmentent l’efficacité. Dans ce qui suit, nous examinons de plus près les différents systèmes de préhension et la manière dont ils sont utilisés.

15 minutes pour lire

Bibliothèque inCAD Library - Source d’inspiration du concepteur

La bibliothèque inCAD est une bibliothèque complète pour les concepteurs offrant de nombreux exemples d’applications. La bibliothèque fournit gratuitement des exemples d’application des fonctions ou des possibilités de produits. Chaque exemple d’application contient une liste de pièces proposée par MISUMI avec des informations sur la quantité requise pour l’exemple. Pour les concepteurs, les modèles CAO servent de source d’inspiration pour les modifier, les ajouter de manière significative et les adapter à leurs propres machines ou systèmes.

9 minutes pour lire

Pièces fraisées en tant que composants librement configurables grâce à la fabrication sur commande – Flexibilité de la fabrication contractuelle

La fabrication sur commande (Make-to-Order, MTO) est le processus de production classique destiné à la production personnalisée. Fabrication sur commande signifie fabrication contractuelle. Dans le cadre de ce processus, la production a lieu en fonction des exigences individuelles du client et ne commence qu’après le passage de la commande par le client. Contrairement à la fabrication sur stock (Make-to-Stock, MTS), où les niveaux de production et de stock sont prédéterminés, les composants MTO ne sont fabriqués qu’après réception d’une commande client.

9 minutes pour lire

Pièces tournées – Composants sur commande (MTO) configurables avec précision

Les pièces et composants tournés sur commande (MTO) sont un élément important de l’industrie manufacturière moderne. Fabrication sur commande signifie fabrication contractuelle. Cela signifie que la production ne commence que lorsqu’une commande spécifique est disponible. Contrairement à la fabrication pour le stock (MTS), dans laquelle les produits sont fabriqués pour le stock, les composants MTO ne sont fabriqués qu’après réception de la commande.

8 minutes pour lire

Types, propriétés et utilisation des bagues d’arrêt

La bague d’arrêt est l’un des outils les plus importants dans la construction mécanique. Elle est utilisée pour fixer des composants individuels et éviter leur déplacement axial. Dans cet article, nous examinerons les différents types de bagues d’arrêt, leurs spécificités et leurs utilisations.

4 minutes pour lire

Clavettes et cales coniques – Normes et standards

Les clavettes et les cales coniques sont deux types d’éléments de liaison couramment utilisés dans l’industrie mécanique. Elles permettent de créer une connexion par serrage entre deux composants. Dans cet article, nous examinerons plus en détail ces deux types d’éléments et expliquerons leurs domaines d’application.

8 minutes pour lire

Transmission des mouvements de rotation – Notions de base des accouplements

Lorsqu’on couple des arbres et des axes dans une machine, il existe toujours un léger désalignement entre les points centraux des arbres. L’accouplement corrige cet écart d’alignement grâce à l’élasticité du composant ou de l’élément mécanique pendant la rotation ou la transmission de puissance. Que vous soyez un(e) ingénieur(e) expérimenté(e) ou que vous découvriez le monde de l’ingénierie mécanique, cet article vous offre un aperçu complet des bases des accouplements.

5 minutes pour lire