Positionnement

Guides pour rails profilés - Normes de précision des guides pour rail profilés MISUMI

Qu’est-ce qui fait d’un guide pour rail profilé de guidage linéaire le premier choix pour un contrôle précis et résilient du mouvement ? Dans notre blog, vous en apprendrez davantage sur la conception, les différentes versions, les tolérances dimensionnelles et les paramètres clés, tels que le parallélisme en cours d’exécution, la précharge et la lecture axiale. Nous montrons comment ces caractéristiques fonctionnent parfaitement ensemble pour garantir la plus grande précision et durabilité, et comment vous pouvez mieux adapter ces composants à vos besoins.

14 minutes pour lire

Douilles de perçage - Avantages/Types/Application/Aperçu des normes

Les douilles de perçage sont un élément important de l’usinage des pièces à usiner. Elles sont utilisées pour guider l’outil d’alésage de manière sûre et précise et pour garantir un forage exact. Cet article explique les avantages, les types, les applications et un aperçu des normes relatives aux douilles de perçage.

11 minutes pour lire

Types et applications des jeux de colliers et des bagues de serrage

Les jeux de colliers et les bagues de serrage sont des composants essentiels en ingénierie mécanique. Leur fonction est de fixer les composants de la machine dans une position spécifique sur un arbre ou un axe. Cet article présente différentes versions, des critères de sélection et des domaines d’application.

8 minutes pour lire

Détermination de la position des pièces à usiner dans les dispositifs de positionnement (OLD+URL Redirect)

L’automatisation de nombreux processus dans l’industrie, la production et l’assemblage nécessite une connaissance précise des conditions du cadre et des séquences de mouvement requises. Les dispositifs de positionnement sont souvent utilisés à cette fin. La détermination de la position d’un composant doit être clairement définie sur l’appareil. Le support de la pièce à usiner définit la position afin d’effectuer une inspection répétable ou de recevoir des matériaux de sorte qu’ils puissent être produits par rapport à une position d’origine. Divers dispositifs de positionnement issus de la fabrication d’outils et de matrices, tels que des dispositifs de test ou des dispositifs d’assemblage, sont utilisés à cette fin.

1 minutes pour lire

Tables de positionnement en tant que guide optimal dans la machine – Présentation et applications

Cet article étudie les différents types de tables manuelles et leurs applications. Les tables manuelles sont des tables spéciales utilisées, entre autres, dans l’assurance qualité et la technologie de mesure automatisée pour l’étalonnage et la surveillance des processus.

7 minutes pour lire

Unités de positionnement manuelles : précision pour les petits espaces

Les unités de positionnement jouent un rôle central en mécanique et sont essentielles pour les concepteurs dans de nombreuses applications différentes. Dans cet article, nous examinerons le fonctionnement des unités de positionnement, leurs différents types et leurs applications.

10 minutes pour lire

Détermination de la position des pièces à usiner dans les dispositifs de positionnement

L’automatisation de nombreux processus dans l’industrie, la production et l’assemblage nécessite une connaissance précise des conditions du cadre et des séquences de mouvement requises. Les dispositifs de positionnement sont souvent utilisés à cette fin. La détermination de la position d’un composant doit être clairement définie sur l’appareil. Le support de la pièce à usiner définit la position afin d’effectuer une inspection répétable ou de recevoir des matériaux de sorte qu’ils puissent être produits par rapport à une position d’origine. Divers dispositifs de positionnement issus de la fabrication d’outils et de matrices, tels que des dispositifs de test ou des dispositifs d’assemblage, sont utilisés à cette fin.

10 minutes pour lire