Transmission

Entraînement linéaire - Conversion de la rotation en translation

Un entraînement linéaire convertit les mouvements de rotation en mouvements linéaires et vice versa. Les actionneurs linéaires sont des composants clés pour la commande du mouvement dans de nombreux systèmes mécaniques et l’ingénierie mécanique. Cette conversion est souvent nécessaire pour transformer la puissance et le mouvement générés par les moteurs et autres équipements rotatifs en mouvement linéaire. Le variateur peut être fabriqué industriellement avec des moteurs ou manuellement. Cet article présente des concepts couramment utilisés et répertorie les critères de conception. Enfin, nous explorerons des exemples d’applications en ingénierie mécanique.

8 minutes pour lire

Types de moteurs électriques et leurs caractéristiques (OLD+URL Redirect)

Les moteurs électriques convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique. Ils sont basés sur le principe de l’induction électromagnétique. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, par exemple, comme solution de variateur dans les machines industrielles.

1 minutes pour lire

Sélection des courroies en V et des poulies d'entraînement de la courroie en V (OLD+URL Redirect)

Les courroies en V et les poulies d'entraînement de la courroie en V sont des composants de base des transmissions par courroies et sont utilisées dans de nombreux systèmes mécaniques du secteur industriel. Les entraînements par courroie transfèrent le mouvement rotatif, le couple et la puissance d’un élément d’entraînement vers un élément entraîné. Contrairement aux entraînements à courroie crantée qui transfèrent la puissance avec un mécanisme de verrouillage, les entraînements par courroie fonctionnent de manière à verrouiller la friction. Il est caractéristique des entraînements par courroie d’assurer un transfert de puissance efficace basé sur le frottement et une durée de vie plus longue tout en fournissant simultanément un agencement simple des roulements.

1 minutes pour lire

Calculer différentes unités d’engrenages - Les formules les plus importantes pour les entraînements par engrenages (OLD+URL Redirect)

Dans la conception des engrenages, il est très important que les roues d’engrenage impliquées s’engagent correctement et que l’usure soit réduite, par conséquent, divers calculs de base doivent être effectués. Des termes tels que module, diamètre de pas et nombre de dents jouent un rôle majeur ici. Dans cet article, nous traitons des aspects les plus importants du calcul des engrenages et des éléments à prendre en compte lors du calcul des unités d’engrenage.

1 minutes pour lire

Clavettes et cales coniques – Normes et standards

Les clavettes et les cales coniques sont deux types d’éléments de liaison couramment utilisés dans l’industrie mécanique. Elles permettent de créer une connexion par serrage entre deux composants. Dans cet article, nous examinerons plus en détail ces deux types d’éléments et expliquerons leurs domaines d’application.

8 minutes pour lire

Transmission des mouvements de rotation – Notions de base des accouplements

Lorsqu’on couple des arbres et des axes dans une machine, il existe toujours un léger désalignement entre les points centraux des arbres. L’accouplement corrige cet écart d’alignement grâce à l’élasticité du composant ou de l’élément mécanique pendant la rotation ou la transmission de puissance. Que vous soyez un(e) ingénieur(e) expérimenté(e) ou que vous découvriez le monde de l’ingénierie mécanique, cet article vous offre un aperçu complet des bases des accouplements.

5 minutes pour lire

Accouplements d’arbre : bases et domaines d’application

Cette publication présente une introduction au fonctionnement des accouplements et aux différents types utilisés aujourd’hui.

8 minutes pour lire

Calculer différentes unités d’engrenages - Les formules les plus importantes pour les entraînements par engrenages

Dans la conception des engrenages, il est très important que les roues d’engrenage impliquées s’engagent correctement et que l’usure soit réduite, par conséquent, divers calculs de base doivent être effectués. Des termes tels que module, diamètre de pas et nombre de dents jouent un rôle majeur ici. Dans cet article, nous traitons des aspects les plus importants du calcul des engrenages et des éléments à prendre en compte lors du calcul des unités d’engrenage.

10 minutes pour lire

Types d’unités de transmission et leurs applications – Transmission par chaîne et autres systèmes d’engrenages

Dans cet article, nous vous présentons différents types d’unités de transmission et expliquons leurs domaines d’application. Les unités de transmission sont des composants indispensables dans de nombreuses machines et véhicules. Elles permettent la transmission du couple et de la vitesse entre l’arbre d’entrée et l’arbre de sortie, assurant ainsi une transmission de puissance optimale.

11 minutes pour lire

Sélection des courroies en V et des poulies d'entraînement de la courroie en V

Les courroies en V et les poulies d'entraînement de la courroie en V sont des composants de base des transmissions par courroies et sont utilisées dans de nombreux systèmes mécaniques du secteur industriel. Les entraînements par courroie transfèrent le mouvement rotatif, le couple et la puissance d’un élément d’entraînement vers un élément entraîné. Contrairement aux entraînements à courroie crantée qui transfèrent la puissance avec un mécanisme de verrouillage, les entraînements par courroie fonctionnent de manière à verrouiller la friction. Il est caractéristique des entraînements par courroie d’assurer un transfert de puissance efficace basé sur le frottement et une durée de vie plus longue tout en fournissant simultanément un agencement simple des roulements.

10 minutes pour lire

Types de moteurs électriques et leurs caractéristiques

Les moteurs électriques convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique. Ils sont basés sur le principe de l’induction électromagnétique. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, par exemple, comme solution de variateur dans les machines industrielles.

12 minutes pour lire