Utilisation du produit

Équipements de test et éléments de positionnement pour les pièces en tôle

Dans cet article de blog, nous examinons de plus près les équipements de test et les éléments de positionnement des pièces en tôle, nous expliquons leur importance pour la qualité de la production et nous examinons leur application en génie mécanique. Le contrôle qualité des pièces en tôle est essentiel pour garantir la qualité des produits et la satisfaction des clients. La précision et l’exactitude sont essentielles dans le génie mécanique et la construction de machines spéciales. Des équipements de test tels que des broches de test, des douilles de positionnement et d’autres éléments de positionnement de haute précision sont utilisés ici, ce qui permet une vérification efficace et fiable des pièces fabriquées.

9 minutes pour lire

Matériaux d’amortissement en mécanique et construction : idées, applications et avantages

Les matériaux d’amortissement sont essentiels en mécanique et en construction. Ils servent à absorber les chocs et les vibrations et à améliorer le fonctionnement des machines et des systèmes. En raison de leurs propriétés uniques, ils peuvent servir dans diverses applications mécaniques et techniques.

10 minutes pour lire

Comment une imprimante 3D industrielle est-elle conçue et quels rôles ses pièces - arbres, courroies dentées et cadres - jouent-elles

L’impression 3D a révolutionné la fabrication industrielle et la construction de prototypes. Cette technologie produit des objets couche par couche à partir d’un modèle numérique. Constituée des principaux composants : En plus d’un cadre, d’une tête d’impression, d’un lit d’impression, d’une unité de commande, d’arbres, de courroies dentées et de moteurs, une imprimante 3D typique nécessite généralement également un certain nombre d’accessoires. Mais comment fonctionne exactement une imprimante 3D industrielle ? Cet article met en évidence la structure et la fonction des composants les plus importants et cite brièvement certains domaines d’application.

14 minutes pour lire

Pièces pour construction de machine personnalisée

Les pièces personnalisées pour machines, également connues à l’échelle internationale sous le nom de « pièces de machine à usage spécial », jouent un rôle important dans l’ingénierie mécanique et en particulier dans la construction de machines personnalisées. Ces composants spécialement conçus sont souvent au cœur des solutions de machines personnalisées et effectuent des tâches qui ne peuvent pas être réalisées avec des pièces standard.

10 minutes pour lire