Équipements de test et éléments de positionnement pour les pièces en tôle
Dans cet article de blog, nous examinons de plus près les équipements de test et les éléments de positionnement des pièces en tôle, nous expliquons leur importance pour la qualité de la production et nous examinons leur application en génie mécanique. Le contrôle qualité des pièces en tôle est essentiel pour garantir la qualité des produits et la satisfaction des clients. La précision et l’exactitude sont essentielles dans le génie mécanique et la construction de machines spéciales. Des équipements de test tels que des broches de test, des douilles de positionnement et d’autres éléments de positionnement de haute précision sont utilisés ici, ce qui permet une vérification efficace et fiable des pièces fabriquées.
Qu’entend-on par équipements de test ?
Les équipements de test sont des outils ou des dispositifs qui peuvent être utilisés pour vérifier la qualité de fabrication d’un produit. Ils peuvent être utilisés manuellement ou automatiquement, allant des simples jauges d’essai aux appareils de test électroniques complexes.
Les équipements de test et les procédures de test jouent un rôle crucial, en particulier dans l’assurance qualité des pièces en tôle et contribuent à garantir une qualité constante.
Selon le domaine d’application, il existe différents types d’équipements de test, tels que les techniques de mesure dimensionnelle (calibres), les techniques de mesure électrique (multimètres), les techniques de mesure thermodynamique (thermomètres) et bien d’autres encore. La sélection du type correct dépend du type de produit à tester et du paramètre à vérifier.
Quelle est la caractéristique spéciale des équipements de test pour les pièces en tôle ?
Ces équipements de test sont spécialement conçus pour vérifier la précision, la qualité et la consistance des pièces en tôle. Ceux-ci comprennent notamment :
- Précision géométrique et dimensionnelle : Les équipements de test doivent être capables de vérifier la forme et les dimensions et tolérances exactes de la pièce en tôle pour s’assurer qu’elle répond aux spécifications.
- Test des matériaux : Il est important de tester le matériau de la pièce en tôle. Par exemple, pour s’assurer qu’il a la bonne dureté et ne contient pas de défauts tels que des trous ou des rétrécissements (cavités).
- Qualité de surface : L’état de la surface et la qualité des pièces en tôle sont souvent critiques, par conséquent les équipements de test doivent être capable de détecter les irrégularités, les rayures ou d’autres défauts de surface.
- Test non destructif : Les équipements de test doivent être sélectionnés de manière à ce que la partie en tôle ne soit pas endommagée pendant le test.
Broches de test et broches de jauge de test pour les unités d’inspection
Les broches de test et les broches de jauge de test sont des outils destinés à la vérification de la position ou à l’alignement des composants, par ex. des dispositifs de mesure.
Les broches de test et les broches de jauge de test se composent d’un corps cylindrique doté d’une géométrie et de dimensions d’extrémité tolérées, ainsi que d’une poignée pour une manipulation facile de la broche pendant le marquage.
La fonction principale est de vérifier la position.
Il existe différents types de broches de précision pour les tests, tels que :
- Jauge de filetage : Une jauge de filetage est utilisée pour déterminer le filetage externe métrique ou le filetage interne conformément aux normes reconnues (DIN ISO 1502:1996-12/ASME B1.16M).
- Jauges à bouchon de limite : Ces jauges permettent de déterminer rapidement si des trous de forage ont été produits dans les limites spécifiées.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection correcte des broches de test. Il s’agit des accessoires suivants :
- le type de test à effectuer.
- Le diamètre et la longueur de la broche, à partir de la pièce à tester.
- Les tolérances autorisées.
- La forme à son extrémité.
Douilles de positionnement pour les dispositifs d’inspection
Les douilles de positionnement pour les dispositifs d’inspection (ou également appelées broches de jauge de test) sont des composants utilisés dans le contrôle de la production et le contrôle de la qualité pour garantir la précision et la reproductibilité des mesures et des tests. Ces douilles de positionnement sont utilisées, par exemple, pour tester les jauges et les dispositifs de mesure afin de vérifier la précision dimensionnelle des composants ou des pièces à usiner.
Les douilles de positionnement des composants de test peuvent avoir des formes et des tailles différentes selon l’application. Certaines sont des douilles cylindriques simples, tandis que d’autres peuvent avoir des formes ou des contours spéciaux pour permettre un positionnement plus précis de la pièce à usiner. Les douilles de positionnement peuvent être conçues avec des filetages femelles et avec un trou traversant, selon les exigences de l’application spécifique.
En outre, les douilles de positionnement peuvent également être équipées d’un revêtement (par ex., nickelé chimiquement) afin d’améliorer la résistance à l’usure.
Sphères de positionnement pour les dispositifs de contrôle
Les sphères de positionnement (ou également appelées billes de fixation) sont de petites billes en acier trempé (par ex. EN 1.4125 Equiv.) dont diamètre équivaut à seulement quelques millimètres. Elles sont utilisées pour positionner les composants et les pièces à usiner exactement sur une surface de test.
En outre, la détermination précise de la position au moyen de ce petit assistant augmente également de manière significative la précision de mesure de l’unité d’inspection. Les billes sont robustes et durables, elles durent donc longtemps même sous des charges élevées.
La bille de positionnement est insérée dans un trou d’alésage dans la pièce à usiner et permet ainsi un alignement exact de l’objet sur la surface de mesure des dispositifs d’inspection. Par exemple, elles peuvent être utilisées comme point de référence pour les mesures de contour.
- (1) Sphères de positionnement
- (2) Composant de test
Accessoires des dispositifs de contrôle
MISUMI propose des accessoires astucieux pour les dispositifs de contrôle ainsi que des outils utilisés avec des jauges de test et des dispositifs de mesure, par exemple, pour simplifier la manipulation.
Il s’agit des accessoires suivants :
- Ensembles de positionnement : Ils sont utilisés pour le positionnement des pièces de fixation du dispositif et des pièces d’acceptation du dispositif. Les ensembles de positionnement sont essentiels pour s’assurer que les mesures sont reproductibles et précises.
- Clips porte-goupille : Ils sont utilisés pour stocker en toute sécurité les goupilles de test ou les capteurs de mesure lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.
Boulons d’écartement et rondelles d’écartement pour dispositif de contrôle
Les boulons d’écartement et les rondelles d’écartement pour équipement de tests sont fabriqués avec une hauteur présentant des tolérances très faibles et servent de support exact pour les dispositifs de contrôle.
Tout d’abord, les boulons d’écartement peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux. La plupart des boulons d’écartement et des rondelles d’écartement sont fabriqués en acier trempé, car ces matériaux ont une résistance élevée et permettent ainsi des résultats de mesure précis. Les boulons d’appui en plastique ou en céramique conviennent également aux composants particulièrement sensibles.
Éléments d’arrêt et éléments de support pour les dispositifs de contrôle
Les éléments d’arrêt et les éléments de support sont des composants de fixation importants pour les équipements de test qui sont utilisés dans diverses applications pour positionner avec précision les pièces à usiner ou les composants. Ils jouent un rôle décisif dans l’ingénierie mécanique et la construction de machines spéciales, en particulier dans les tests de technologie et le contrôle qualité. Il s’agit, par exemple, de l’échelle d’angle métallique, des unités de charnière, des unités coulissantes, des blocs de serrage et des ensembles de blocs de positionnement.
Les éléments d’arrêt sont principalement utilisés pour maintenir l’objet à tester en place. Cela empêche l’objet de se déplacer ou de glisser pendant le test.
Les éléments de support ont pour tâche de fournir un support stable à l’objet. Ils sont généralement utilisés pour l’installation des outils de test et de l’équipement de test.
Les deux types d’éléments jouent également un rôle déterminant dans la précision d’une mesure : Si un élément d’arrêt ou de support n’est pas positionné correctement, cela peut avoir un impact sur le résultat
Goupilles de serrage pour les éléments d’arrêt des dispositifs d’inspection
Les goupilles d’arrêt de la jauge d’essai sont utilisées pour verrouiller les accessoires des outils de test en position.
Il existe différents types de goupilles de serrage utilisées en fonction des exigences.
Maintenance et étalonnage réguliers des équipements de test
Pour s’assurer que le résultat d’une mesure de test est correct, il faut étalonner régulièrement les équipements de test. L’étalonnage signifie comparer la jauge à une référence connue et corriger ou documenter les écarts.
La maintenance est également importante pour s’assurer que l’équipement est toujours en parfait état.