Outil de dépose des paliers pressés
Un certain nombre de choses peuvent mal tourner lors d'un changement de palier : des dommages à l'arbre ou au palier peuvent survenir en raison d'une mauvaise manipulation ou d'une mauvaise installation du nouveau palier. Surtout sur les paliers dimensionnés, on se demande comment les retirer avec succès sans endommager les composants environnants et le palier lui-même. Dans ce contexte, les outils appropriés sont cruciaux pour un démontage et une installation réussis des paliers pressés. Dans cet article, nous présentons des outils et des méthodes pour garantir la réussite du prochain changement de palier.
Quand remplacer les paliers
En général, les paliers sont retirés s'ils ont mal fonctionné en raison de l'usure naturelle ou d'une contrainte excessive provoquée par des valeurs/coefficients de friction élevés, un montage incorrect ou une lubrification inadéquate. Parfois, les paliers sont également retirés pour l’entretien et l’inspection de routine, puis réinstallés. En particulier dans ces cas, Il est important de retirer le palier sans problème et sans endommager le palier et les composants adjacents.
Outils de dépose des paliers
Les extracteurs de palier sont des outils spéciaux pour le retrait précis et en douceur des paliers. Ils sont utilisés pour la maintenance et le remplacement des paliers endommagés ou usés. Leur conception permet aux extracteurs de palier de répartir la force nécessaire pour désinstaller le palier uniformément sur l'arbre ou les composants installés autour du palier afin d'éviter un mauvais alignement. Cette utilisation délibérée et alignée de la force de traction permet généralement de démonter le palier de manière contrôlée sans endommager les composants environnants ou le palier lui-même, à condition d'utiliser le bon type d'extracteur de palier.
Types d'extracteurs de palier
Les extracteurs de palier sont principalement les extracteurs de palier extérieur et les extracteurs de palier intérieur. L'extracteur de palier extérieur attrape et retire le palier de l'extérieur avec deux ou trois mâchoires. Les mâchoires saisissent la bague de roulement et l'extraient uniformément pour éviter tout dommage. Les extracteurs de palier intérieur tirent le palier vers l'extérieur. On introduit des pinces de serrage à travers la bague de roulement intérieure. L'extracteur de palier se propage ensuite et le palier peut être retiré. L’opération de traction peut également impliquer l’utilisation d’un marteau coulissant pour créer la force nécessaire pour le retrait, sans exercer de contrainte sur les composants adjacents. Les extracteurs de palier sont également disponibles en version hydraulique. Un vérin hydraulique est installé, commandé par une pompe. La force requise pour retirer le palier est générée par le vérin hydraulique s’étendant. Des forces d’arrachement élevées peuvent ensuite être exercées avec peu d’effort physique. L'extracteur de trou borgne est une autre forme d'extracteur de palier intérieur. Un trou borgne est un alésage qui ne pénètre pas complètement dans le matériau. Le palier est situé dans ce trou borgne. S'il n'est pas possible d'atteindre le palier dans le trou de base, les extracteurs de trou borgne sont souvent serrés dans la bague intérieure du palier à l’aide d’un cône. Les extracteurs de trous borgnes fonctionnent également généralement avec un marteau coulissant ou un extracteur à impact, qui desserre et retire le palier pièce par pièce. D’autres variantes d’extracteurs de palier comprennent les extracteurs de serrage ou les extracteurs d’impact. Il existe également des extracteurs spécialisés pour les paliers sensibles qui utilisent des mécanismes de protection supplémentaires pour réduire les dommages.
Quand utiliser quel extracteur de palier ?
Le type d'extracteur de palier à utiliser dépend de la taille et de la conception du palier en plus de la situation d'installation et de l'accessibilité du palier. Le palier est-il installé sur un arbre ou dans un boîtier ? Est-il facilement accessible ou est-il dissimulé par d’autres composants ? Quelle force de traction est requise ? Existe-t-il un risque de désalignement ? Comment et où positionner l’extracteur ?
Avant tout, il est également crucial de savoir si l'arrière du palier est accessible et avec quelle facilité. Si cela peut être réalisé facilement, un extracteur de palier extérieur peut être suffisant.
Un extracteur de palier intérieur peut être le meilleur choix si le palier est, par exemple, installé dans un boîtier. La taille du palier influence également le choix : les extracteurs de palier hydrauliques sont le meilleur choix pour les grands paliers, par exemple. Ils apportent également un support lorsque le palier est déjà légèrement rouillé ou est généralement installé très solidement. Il peut également être judicieux d'utiliser des extracteurs de palier triangulaires pour les paliers plus grands, car ils offrent un meilleur soutien.
Outils auxiliaires - Chauffages à induction
Si un palier est particulièrement serré, il peut être judicieux de le préparer avant de le retirer. Un chauffage à induction est adapté dans cette situation : Ces chauffages reposent sur le principe de l’induction électromagnétique. Une bobine électrique génère un champ magnétique dans lequel on introduit le palier. Cela entraîne des courants de Foucault affectant la résistance électrique interne du palier. Le palier chauffe uniformément, rapidement et sans contact. La dilatation associée du palier augmente son diamètre intérieur en fonction du coefficient de dilatation thermique du matériau utilisé, ce qui facilite l'extraction du roulement de l'arbre.
Remplacement approprié des paliers
On remplace généralement un palier en fonction des étapes suivantes :
- Préparation : Des lubrifiants, des agents nettoyants et des pièces de rechange doivent être prévus en plus de l’extracteur de palier. La machine est éteinte et déconnectée de l’alimentation électrique.
- Créer un accès au palier : À l'étape suivante, tous les composants qui empêchent l'accès aux paliers doivent être retirés. Il peut s’agir par exemple de capuchons de protection ou de rouleaux dans un moteur. La zone autour du remplacement de palier doit être propre afin de ne pas contaminer le nouveau palier.
- Positionner l'extracteur de palier : L'extracteur de palier doit être solidement installé sur le roulement. La position correcte doit être vérifiée, par exemple, l'extracteur de palier doit être installé sur la bague intérieure pour éviter tout dommage.
- Retirer le palier : Retirer avec précaution le palier tout en évitant un mauvais alignement, si nécessaire avec un outil auxiliaire pour les extracteurs de palier, comme un marteau-pilon.
- Nettoyer et vérifier le siège du palier : Retirer tous les résidus (graisse, saleté) et vérifier que le siège du palier n'est pas endommagé.
- Préparer le nouveau palier : La plupart des paliers sont généralement prélubrifiés (par ex. roulements à billes). Cependant, il est parfois nécessaire de lubrifier le palier avant installation.
- Insérer un nouveau palier : Aligner le nouveau palier uniformément tout en évitant le désalignement et enfoncez-le dans le siège du palier à l'aide d'un outil d’insertion. Tous les composants retirés doivent également être réinstallés.
- Vérifier le nouveau palier : L’ajustement et la fonction appropriés doivent être vérifiés en tant qu’étape finale. Le palier tourne-t-il sans résistance ? Des bruits inhabituels se produisent-ils lorsque la machine est allumée ?
Raisons pour lesquelles les remplacements de palier échouent (et ce qui peut être fait à ce sujet)
Il existe diverses raisons pour lesquelles les remplacements de palier échouent, dans l’exemple ici, lors de l’utilisation d’un extracteur extérieur. La cause principale est souvent que le palier ne peut pas être saisi sur la bague intérieure et est donc retiré sur la bague extérieure. La cage interne se casse et le palier est détruit.
Un mauvais choix d’outil a également une influence significative sur le succès du remplacement de palier : Un extracteur de palier inadapté peut glisser, endommageant ainsi les composants environnants, ou la force requise ne peut pas être exercée pour extraire le palier. Posez-vous toujours les questions suivantes avant de sélectionner l’outil :
- Un palier intérieur ou extérieur est-il installé ?
- De quel type de palier s’agit-il en général ? Par exemple, un mécanisme de serrage est installé sur des extracteurs de roulement à billes spéciaux afin de saisir solidement et doucement la bague intérieure.
- Dans quelle mesure le palier est-il bien en place ? Un extracteur hydraulique ou un marteau coulissant peut être nécessaire pour le support.
- Quelle quantité d’espace est disponible pour le remplacement du palier ? Par exemple, un extracteur de palier compact doit être utilisé dans des espaces confinés.
- Quelle méthode de préhension minimise le risque de dommages ? Par exemple, une protection supplémentaire en caoutchouc est disponible lorsqu’un préhenseur à deux ou trois mâchoires est utilisé.