Pièces pour construction de machine personnalisée
Les pièces personnalisées pour machines, également connues à l’échelle internationale sous le nom de « pièces de machine à usage spécial », jouent un rôle important dans l’ingénierie mécanique et en particulier dans la construction de machines personnalisées. Ces composants spécialement conçus sont souvent au cœur des solutions de machines personnalisées et effectuent des tâches qui ne peuvent pas être réalisées avec des pièces standard.
Différents types de production
Le monde des affaires distingue les différents types de production. Il existe trois formes de base traditionnelles qui peuvent être différenciées en ce qui concerne le degré de répétition des produits : la production marche/arrêt, la production de masse et la production de variantes.
- Production ponctuelle : La production ponctuelle crée des livrables individuellement et sur la base de la fabrication à la commande. Par rapport aux autres types de production, le contrôle de la production et l’approvisionnement en matériaux sont plus complexes pour ce type de production. La production ponctuelle est particulièrement courante dans la construction d’usines et l’ingénierie mécanique.
- Production de masse : La production de masse est un processus caractérisé par de grandes quantités. Les produits ou services sont généralement fabriqués pour un marché anonyme. En raison du nombre élevé d’unités, les coûts unitaires escomptés pour la production de masse sont relativement faibles.
- Production de variantes : En fonction du produit et de l’industrie, la production de variantes peut être divisée en production en série, en production de type ou en production par lots. Les produits sont fabriqués en différentes variantes, variétés ou quantités.
Construction de machine personnalisée sous forme de production ponctuelle
La construction de machine personnalisée est un sous-secteur de l’ingénierie mécanique. Comme pour l’ingénierie mécanique traditionnelle, la construction de machine personnalisée implique également la conception et la production de machines et de systèmes. La différence réside dans le fait que la construction de machine personnalisée implique la production de chaque machine spécifique individuellement, tandis que la construction de machine classique produit généralement des systèmes en série et selon des spécifications normalisées.
Les machines personnalisées sont conçues pour un usage unique et sont nécessaires pour répondre à des exigences de produits très spécifiques. Dans la plupart des cas, il n’existe pas de solutions standardisées pour la tâche souhaitée, c’est pourquoi un savoir-faire spécifique et une réflexion innovante sont nécessaires pour la construction de machine personnalisée. Les machines personnalisées se distinguent des machines standard en raison de leurs caractéristiques techniques uniques. Elles offrent une valeur ajoutée technologique élevée, non seulement pour la production, mais aussi pour l’ensemble de la chaîne de valeur.
Comme déjà mentionné, les machines personnalisées sont fabriquées individuellement et adaptées aux exigences du client. En règle générale, une seule copie est produite, et dans certaines circonstances, ces machines peuvent également être fabriquées en petit nombre. Étant donné que les machines personnalisées sont fabriquées exactement selon les exigences et les souhaits du client, elles sont idéalement adaptées comme solutions d'automatisation individuelles pour optimiser les processus et les procédures.
Construction de machine personnalisée sous forme de production de variantes
Si une production de variantes pour une machine personnalisée appropriée est déjà en place, elle peut être utilisée pour la construction de machines personnalisées afin de réduire les coûts. Par exemple, il peut s’agir d’une série de machines disponibles dans le commerce qui sont produites en quantités moyennes ou grandes et pour lesquelles il existe déjà de bonnes références en matière de productivité et de fonctionnalité.
Comme on le sait dans l’ingénierie automobile, une machine de base se traduit par une variété de variantes de machines individuelles. Elles sont équipés des interfaces mécaniques, capteurs, actionneurs, commandes et paramètres de performance requis dans la conception de la variante. De plus, elles sont de plus en plus adaptées aux exigences spécifiques du client avec le logiciel et fournies avec les interfaces individuelles Machine 4.0.
L’avantage d’utiliser une variante déjà existante d’une machine de base comme base pour la conception personnalisée réside dans le fait que les systèmes modulaires peuvent être utilisés. Il n’est pas nécessaire de tout repenser de A à Z, mais des assemblages entiers qui ont déjà été testés pour leur fonctionnalité et leur sécurité sont intégrés à la machine personnalisée.
Production personnalisée de pièces de dessin
En plus de la construction de machines personnalisées, la production personnalisée est également utilisée dans la construction de prototypes et pour produire des pièces de dessin. Les pièces de dessin ou les pièces personnalisées sont des pièces sur mesure qui sont conçues à partir d’un dessin. Les pièces personnalisées et les pièces de dessin ne sont généralement pas normalisées mais sont conçues pour répondre aux exigences spécifiques du produit. Cependant, parfois, les pièces de dessin sont également des pièces normalisées, mais leur conception diffère des pièces normalisées en ce qui concerne certains paramètres.
La construction de machines personnalisées repose souvent sur les pièces de dessin, car les pièces normalisées ne peuvent généralement pas répondre aux exigences spécifiques de la machine personnalisée. Étant donné que les pièces de dessin sont des pièces personnalisées fabriquées individuellement, leur production est généralement un peu plus onéreuse que l’utilisation de pièces normalisées.
Avantages liés aux pièces de dessin
L’avantage lié aux pièces de dessin est évident : une production individualisée, basée sur les exigences, en fonction des exigences du client. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie que les pièces personnalisées peuvent être fabriquées pour une grande variété d’applications et dans une grande variété de matériaux et de surfaces. En outre, la production personnalisée peut prendre en compte des arrangements complexes, des contours exigeants ou des formes complexes sur les composants et utiliser des matériaux à usage spécifique. Les dessins sont donc élaborés précisément en fonction des besoins du client et optimisent ainsi les processus et les séquences avec précision.
Autre avantage : le faible nombre d’unités. Les pièces de dessin peuvent être produites en production individuelle ou en production en petites séries. Il n’y a pas d’entreposage coûteux, ce qui entraîne à son tour des économies de coûts et une plus grande rentabilité.
Enfin, les pièces de dessin sont parfaitement adaptées aux solutions d'automatisation. L'automatisation a toujours pour objectif d'optimiser certains processus et procédures et, par conséquent, d'accroître la compétitivité de l'entreprise. L'automatisation optimise l'utilisation des ressources disponibles, réduisant ainsi les coûts et augmentant la qualité et les performances.
MISUMI en tant que fournisseur de pièces personnalisées
Dans l’industrie, les pièces personnalisées ou les pièces de dessin sont particulièrement importantes pour les applications spéciales. S’il n’est pas possible pour une entreprise de se retrouver sur des pièces standardisées, il est possible que des pièces de dessin soient fabriquées et livrées par des fournisseurs spécifiques. MISUMI propose des composants pour la technologie d’automatisation et la construction de machines personnalisées, où divers produits disponibles sont configurables. Les clients ont deux options pour commander des pièces personnalisées auprès de MISUMI : d’abord via le configurateur dans la boutique en ligne et ensuite en téléchargeant des modèles 3D
La boutique en ligne MISUMI permet aux clients de configurer de nombreux produits standardisés en fonction de leurs propres exigences. Ces pages de produits ont un configurateur qui permet de sélectionner ou de restreindre différentes propriétés et paramètres pour le produit. Une fois le produit configuré, il peut même être considéré comme un modèle 3D de sorte qu'il est toujours possible d'effectuer d'autres réglages. Vous trouverez ici des tutoriels utiles pour utiliser le configurateur.
meviy est un service gratuit de MISUMI pour l’approvisionnement en composants. Le service vous permet de télécharger vos propres modèles 3D. Avantages : vous recevrez un devis immédiatement et vous pouvez passer une commande en quelques minutes. Le service est disponible pour les composants mécaniques tels que les pièces en tôle et les composants usinés. Pour plus d’informations, consultez ce lien.
Pourquoi des pièces de dessin à partir de MISUMI ?
Aucun système, en particulier dans la construction de machines personnalisées, ne peut se passer d’éléments de machines fabriqués sur mesure. MISUMI propose une large gamme de pièces personnalisées. Les composants configurables les plus courants comprennent, par exemple, les arbres, les angles ou les pièces de connexion. Mais les éléments de la machine pour les convoyeurs à bande, pour la transmission de puissance et d’autres accessoires peuvent également être configurés individuellement.
Le besoin d'automatisation est réel dans presque tous les secteurs. Dans un contexte de mondialisation, les défis comprennent non seulement le coût et la qualité, mais aussi le temps. Les délais de livraison courts constituent un avantage concurrentiel évident. Grâce à de nombreuses années d’expérience et à des processus éprouvés, MISUMI est en mesure de livrer des composants configurés individuellement dans les délais et en quelques jours ouvrables. L’heure de livraison est affichée avant de placer un produit dans le panier. Cette fiabilité et cette vitesse de MISUMI offrent aux clients une certitude de planification optimale.
Grâce à ses capacités de production sur des sites répartis dans le monde entier, MISUMI peut répondre de manière optimale à la demande mondiale de pièces personnalisées. Avec des services spécialisés et des variations de produits, MISUMI est en mesure de se rapprocher encore plus de ses clients et de répondre à leurs besoins en produits sur mesure. Enfin, ce sont des prix compétitifs, des délais de livraison courts et des normes de qualité élevées qui caractérisent les pièces de dessin MISUMI.