Roulement

Roulements linéaires à billes – Sélection, installation et maintenance

Les roulements linéaires à billes sont des composants importants dans de nombreuses applications d’ingénierie mécanique. La fonction des roulements linéaires à billes est de permettre un mouvement précis et à faible friction le long d’un axe. Cet article fournit des conseils importants sur la sélection, l’installation et l’entretien des roulements linéaires à billes, afin que vous puissiez être sûr de trouver le bon roulement pour votre application et en tirer le meilleur parti.

15 minutes pour lire

Roulements à billes – Répartition de la charge pour roulements à rouleaux

Les roulements à billes et autres roulements à rouleaux sont installés dans de nombreuses machines. Les roulements installés transmettent les forces radiales ou axiales au logement de la machine, facilitant ainsi le mouvement et le fonctionnement de divers composants mobiles. Les forces qui se produisent et la charge qui en résulte dans le palier doivent être déterminées à l’étape du processus de conception. La répartition de la charge dans le palier et la géométrie du point de contact associé sont essentielles pour garantir la durée de vie, le fonctionnement optimal et l’efficacité du palier. Dans cet article, nous examinons la charge exercée sur un roulement à rouleaux et comment la géométrie de la surface de contact affecte la répartition de la charge dans le roulement à rouleaux.

13 minutes pour lire

Éléments de fixation des paliers de butée (OLD+URL Redirect)

Dans de nombreuses applications industrielles et mécaniques, les roulements sont des composants essentiels qui fournissent un faible frottement, un mouvement reproductible entre les pièces mobiles, les arbres ou les axes. En fonction de leur emplacement et de leur fonction d'installation, ces paliers doivent permettre différents degrés de liberté et être solidement fixés. En plus de nombreuses autres options, des éléments de verrouillage tels que des bagues d’arrêt ou des écrous à fente ou des écrous à créneaux sont utilisés pour sécuriser les pièces de la machine telles que les roulements à rouleaux, les boulons ou les arbres contre le déplacement axial.

1 minutes pour lire

Différences entre les roulements à billes et les roulements lisses – quel type de roulement vous convient ? (OLD+URL Redirect)

Les roulements à billes et les roulements lisses sont deux types de roulements de base utilisés dans une variété de systèmes mécaniques en génie mécanique. La principale tâche des paliers est de permettre des mouvements définis des composants et ainsi de réduire le frottement autant que possible. Bien que les deux types de paliers aient un objectif commun, il existe des différences fondamentales en termes de conception, de fonctionnalité et d'application. Cet article de blog décrit les différences les plus importantes entre les roulements à billes et les roulements lisses.

1 minutes pour lire

Roulements à billes d’étanchéité – Joints, rondelles d’étanchéité et rondelles de couvercle

Les roulements à billes sont des composants critiques dans de nombreuses machines et équipements et jouent un rôle central pour le mouvement à faible friction des pièces. La protection basée sur la conception des roulements contre les surcharges et les défaillances dues à la surchauffe, à la contamination et aux influences externes est donc l’une des tâches fondamentales d’un ingénieur de conception. Les roulements à billes peuvent par exemple être scellés ou utiliser des roulements à rouleaux déjà scellés par l’usine pour obtenir la durée de vie la plus longue possible. Pour minimiser la friction et l’usure, il est nécessaire de s’assurer que les roulements sont suffisamment lubrifiés. Dans le cadre de la maintenance, les roulements à billes doivent donc être vérifiés et relubrifiés si nécessaire. Cependant, la technologie industrielle moderne utilise de plus en plus des roulements à billes étanches autolubrifiants ou sans entretien, qui sont déjà équipés par le fabricant d’éléments d’étanchéité et de dépôts de lubrifiant correspondants.

10 minutes pour lire

Types d’ajustement et tolérances – Un aperçu

Les tolérances et les ajustements sont essentiels dans l’industrie manufacturière. Au sens technique, les tolérances définissent un écart admissible par rapport à une propriété définie, telle qu’une dimension nominale. Elles permettent de s’assurer que les produits et les composants répondent aux normes de qualité requises.

11 minutes pour lire

Lubrification des entraînements à vis à billes – Lubrifiants, domaines d'application et informations générales

Les entraînements à vis à billes ou les goupilles à billes de recirculation ne doivent jamais être utilisés sans lubrification, sinon leur bon fonctionnement ne peut pas être garanti et leur durée de vie sera réduite. Des lubrifiants tels que de l’huile ou de la graisse lubrifiante peuvent être utilisés pour la lubrification. Cet article explique quel lubrifiant convient pour quelles raisons et comment lubrifier de manière optimale les vis à billes.

13 minutes pour lire

Les paliers lisses en pratique : sélection et assemblage

Les paliers lisses sont un type de palier utilisé dans les machines pour faciliter le mouvement des arbres et des roulements. Ils sont également appelés bagues à paliers lisses, douilles à paliers lisses ou manchons à paliers lisses.

10 minutes pour lire

Différences entre les roulements à billes et les roulements lisses – quel type de roulement vous convient ?

Les roulements à billes et les roulements lisses sont deux types de roulements de base utilisés dans une variété de systèmes mécaniques en génie mécanique. La principale tâche des paliers est de permettre des mouvements définis des composants et ainsi de réduire le frottement autant que possible. Bien que les deux types de paliers aient un objectif commun, il existe des différences fondamentales en termes de conception, de fonctionnalité et d'application. Cet article de blog décrit les différences les plus importantes entre les roulements à billes et les roulements lisses.

11 minutes pour lire

Éléments de fixation des paliers de butée

Dans de nombreuses applications industrielles et mécaniques, les roulements sont des composants essentiels qui fournissent un faible frottement, un mouvement reproductible entre les pièces mobiles, les arbres ou les axes. En fonction de leur emplacement et de leur fonction d'installation, ces paliers doivent permettre différents degrés de liberté et être solidement fixés. En plus de nombreuses autres options, des éléments de verrouillage tels que des bagues d’arrêt ou des écrous à fente ou des écrous à créneaux sont utilisés pour sécuriser les pièces de la machine telles que les roulements à rouleaux, les boulons ou les arbres contre le déplacement axial.

11 minutes pour lire

Comprendre les dommages aux paliers – Causes, mode de défaillance et prévention

Les roulements à rouleaux sont des composants robustes et fiables dans le génie mécanique et la construction de machines personnalisées. Cependant, dans certaines conditions, des dommages au palier de ces éléments de la machine largement utilisés peuvent survenir, résultant généralement d’un comportement inhabituel pendant le fonctionnement. Dans le pire des cas, l'endommagement des paliers peut entraîner une défaillance complète des roulements à rouleaux, ce qui peut entraîner des temps d'arrêt indésirables. Par conséquent, il est important de détecter les premiers signes d’endommagement des roulements à rouleaux dès le début et de remédier à leurs causes. Dans cet article, nous abordons les signes de dommages des paliers, de leurs causes et des modes de défaillance typiques.

13 minutes pour lire