Arbres creux

La structure et la fonction d’un arbre creux sont dans la plupart des cas similaires à un arbre normal. Il est utilisé lorsque des pièces de machine effectuent des mouvements de rotation. Ainsi, un arbre creux peut reprendre le simple roulement d’une pièce de machine en rotation et transférer le couple et le mouvement de rotation. Ce faisant, les arbres remplissent une tâche très importante. C’est pourquoi ils sont utilisés dans presque toutes les machines et dans tous les domaines d’application de la construction de machines.

Quelle est la différence entre un arbre creux et un arbre normal ? Comme son nom l’indique, l’arbre creux est creux à l’intérieur. Cette caractéristique confère à l’arbre creux différents avantages par rapport à un arbre normal. Il permet non seulement de réduire considérablement le poids de la machine. L’arbre creux est également utilisé pour d’autres composants tels que des axes et des arbres ou même comme passage pour différents supports.

La production d’un arbre creux est légèrement plus compliquée que celle d’un arbre normal. Afin d’éviter toute instabilité, les dimensions de l’arbre creux, l’épaisseur de la paroi et le matériau utilisé doivent être parfaitement coordonnés. Même le couple ainsi que le sens de rotation doivent être respectés lors de la configuration de l’arbre creux.

Arbres creux du MISUMI WEBINDEX

Il y a différents types d’arbres creux dans le MISUMI WEBINDEX.

  • Arbre creux pour guide de cage de roulement à billes miniature/filetage extérieur sur un côté
  • Arbre creux pour guide de cage de roulement à billes miniature/filetage intérieur sur les deux côtés
  • Arbre creux/excentré d’un côté
  • Arbre creux/excentré des deux côtés
  • Arbre creux/excentré d’un côté avec filetage intérieur

En outre, MISUMI propose des configurations d’arbres creux permettant de choisir parmi six bouts d’arbre différents. Chaque bout d’arbre peut être spécifié séparément pour chaque côté de l’arbre creux.

La longueur et l’épaisseur de l’arbre ainsi que l’extrémité de celui-ci peuvent être configurées différemment selon l’arbre creux. Tous les arbres creux de MISUMI sont en acier (équivalent EN 1.3505) et peuvent avoir un revêtement en chrome dur. En outre, il existe la possibilité d’un revêtement LTBC, qui se caractérise par son degré particulièrement élevé de protection contre la corrosion et sa stabilité. Des informations plus détaillées sur les détails techniques (dureté, épaisseur de paroi, etc.) peuvent être obtenues à partir du MISUMI WEBINDEX. Les données CAO respectives de chaque arbre creux peuvent être consultées sur les pages produits respectives.