Composants de qualité disponibles rapidement
Eutect GmbH
Bienvenue dans le nouveau catalogue électronique de MISUMI !
Nous avons mis à jour nos systèmes en ligne ! Pour en savoir plus, cliquez ici.
Trouver des pièces de machines diverses dans un délai raisonnable à un coût raisonnable, est un défi récurrent pour les dessinateurs en génie mécanique. Les délais de livraison courts et la disponibilité mondiale de pièces de rechange sont souvent tout aussi importants. Il existe divers fournisseurs sur le marché. Il est néanmoins difficile de trouver un fournisseur qui puisse satisfaire toutes les demandes.
Comparé aux autres fournisseurs ayant des gamme s limitées , MISUMI met à disposition une large variété de produits : 9 millions de produits de haute qualité à prix compétitifs, avec des délais de livraison courts. La boutique en ligne MISUMI offre aux clients un moyen rapide pour accéder au composant recherché. En raison de ces avantages, la société EUTECT reste fidèle à MISUMI depuis plusieurs années.
Pour le développement de ses produits, la société EUTECT combine l’expérience traditionnelle de son entreprise familiale et sa volonté permanente d’innover. Crée en 1996, elle a succéder à une entreprise fabricante de machines spéciales. Après avoir travaillé dans l'industrie mécanique pendant 18 ans, Manfred Fehrenbach a fondé la compagnie EUTECT et est toujours au sommet de l’entreprise.
EUTECT est un fabricant connu dans le monde de la technologie de soudure. Grâce à un département interne de développement et un système d'application modulaire, EUTECT peut offrir à ses clients des solutions personnalisées . EUTECT développe des systèmes de soudage, monte les machines et organise la mise en place initiale . EUTECT fournit également diverses industries : automobile, médicale et les énergies renouvelables.
EUTECT a fait la connaissance de MISUMI lors du salon allemand " Motek" à Stuttgart. Les deux entreprises ont entamé peu après leur relation commerciale . EUTECT achète des composants comme l es plongeurs , les encliquetages et les guidages linéaires exclusivement chez MISUMI . Notre large éventail de produits a convaincu EUTECT . Les achats de notre client ne se limitent pas aux composants nommés ci- dessus.
EUTECT fabrique environ 20 applications par an qui contiennent des composants MISUMI tels que des pièces standard, roulements à billes linéaires , unités linéaires , guidages linéaires, des arbres , des tables linéaires de précision et des bagues. La machine complète TL XS 800 illustre l'utilisation de composants MISUMI . La machine de soudure permet un processus de soudure lisse et compact et peut être actionné au moyen d'un écran tactile. La cellule de soudure se compose d'environ 300 parties mécaniques. Environ 15% des pièces sont des produits MISUMI . Parmi ces produits , il y a plusieurs éléments compl exes tels que l'unité linéaire LX26, qui peut être reconnu comme l'élémentcentral dans l'image 1. Pourquoi EUTECT utilise des produits MISUMI ? M. Schmidt de la planification technique fait un bilan: "Nous sommes très satisfaits des délais de livraison courts, du rapport qualité- prix, de l’aperçu clair de l’'ensemble des produits et de l’assortiment large et varié».