Manuel technique

Tolérances de forme et de position selon la norme ISO 1101 et la norme japonaise JIS B 0001 : Les informations les plus importantes

Les tolérances de forme et de position sont des spécifications techniques qui garantissent un traitement uniforme des dimensions et des tolérances dans la fabrication. Elles sont principalement utilisées dans la fabrication des composants afin de garantir la précision des pièces.

7 minutes pour lire

Classes de tolérance selon les normes ISO 22081 et DIN ISO 2768 : Utilisation optimisée des tolérances générales

Les tolérances sont un aspect essentiel de la fabrication de pièces mécaniquement mobiles, car elles garantissent une interaction correcte des composants. Les tolérances générales et leurs classes de tolérance sont utilisées pour simplifier les dessins. La norme DIN ISO 2768 spécifie les tolérances. De nombreux ingénieurs de conception utilisent les tolérances générales comme une variation simplifiée des tolérances pour faciliter le processus de conception.

13 minutes pour lire

Substances pour l’altération du mouillage de la peinture – Que sont les LABS ?

Les substances qui interfèrent avec la peinture, pour les LABS courts, entraînent de mauvais résultats lors du revêtement des matériaux et des pièces à usiner. Les efforts requis pour les réparations ultérieures sont énormes. Par conséquent, il est important de connaître les sources de LABS dans la production et de prendre des mesures préventives si nécessaire. Les sources de LABS sont présentées ci-dessous et les options d’identification et d’élimination des LABS sont présentées.

10 minutes pour lire

Principes de tolérances dimensionnelles et sélection de l’ajustement

Les tolérances dimensionnelles jouent un rôle déterminant dans la conception mécanique et influencent directement le fonctionnement et la qualité des machines, dispositifs et autres produits mécaniques. Dans la conception mécanique, les tolérances désignent les écarts autorisés par rapport aux dimensions idéales d’un composant ou d’un groupe d’assemblage. Il existe différents systèmes d’ajustement, tels que l’alésage standard et l’arbre standard. Pour plus d’informations sur les classes de tolérance, consultez notre article de blog « Classes de tolérance selon ISO 22081 et DIN ISO 2768 ».

13 minutes pour lire

Comment sélectionner la bonne surface de composant – Connaissances de base sur la rugosité de surface

La rugosité de surface et la dureté de surface sont des propriétés importantes qui doivent être prises en compte lors de la sélection des composants. Il existe diverses méthodes pour mesurer la rugosité ou la rugosité de surface de la surface d’un composant. Cependant, ces mesures doivent souvent être converties en dimension standard.

6 minutes pour lire

Les traitements de surface les plus solides pour les métaux - Indestructibles, durables et nécessitant peu d’entretien

Le choix du bon traitement de surface dépend largement des exigences relatives à la surface. Vous pouvez utiliser de nombreux traitements de surface différents en fonction de vos besoins. Dans cet article de blog, nous présentons les traitements de surface les plus solides, les plus durs et les plus durables.

5 minutes pour lire