Utilisation du produit

Transmission de puissance mécanique : Types de mouvement, courroies synchrones et transmissions

Il existe un mouvement uniforme, dans lequel un corps se déplace à vitesse constante sans accélération ni décélération.

Un mouvement non uniforme se produit lorsque la vitesse ou la direction d’un corps change au cours du processus de déplacement, ce qui entraîne une accélération ou une décélération. Il existe deux cas : l’accélération uniforme et l’accélération non uniforme.

13 minutes pour lire

Solutions complètes pour le mouvement linéaire - unités linéaires, modules linéaires et actionneurs linéaires

Le mouvement linéaire permet aux charges de se déplacer en ligne droite au lieu de faire tourner les charges autour d’un axe. Il s’agit d’une partie importante de l’automatisation industrielle.

8 minutes pour lire

Entraînements à vis à billes - précision par préchargement

Les entraînements à vis à billes convertissent le mouvement rotatif en mouvement linéaire précis ou vice versa. Ils sont souvent utilisés comme élément d’entraînement. La précision du positionnement est essentielle lors de l'utilisation d'entraînements à vis à billes. Une façon d'augmenter la précision du positionnement d'un entraînement à vis à billes est de réduire le jeu entre la broche et l'écrou avec une précharge. Cependant, étant donné que cette précharge modifie également la facilité de mouvement du système, il existe des entraînements à vis à billes avec précharge réglable. Le système peut être préchargé de façon à obtenir le jeu axial admissible entre l’écrou à billes et la broche filetée sans limiter excessivement le mouvement libre. Le préchargement peut atteindre une précision de position de quelques micromètres. Dans cet article, vous apprendrez comment cela fonctionne et quelles sont les classes de précision.

10 minutes pour lire

Outil de dépose des paliers pressés

Un certain nombre de choses peuvent mal tourner lors d'un changement de palier : des dommages à l'arbre ou au palier peuvent survenir en raison d'une mauvaise manipulation ou d'une mauvaise installation du nouveau palier. Surtout sur les paliers dimensionnés, on se demande comment les retirer avec succès sans endommager les composants environnants et le palier lui-même. Dans ce contexte, les outils appropriés sont cruciaux pour un démontage et une installation réussis des paliers pressés. Dans cet article, nous présentons des outils et des méthodes pour garantir la réussite du prochain changement de palier.

9 minutes pour lire

Composants de mouvement linéaire - Ce qu'il faut savoir sur les guides, les entraînements à vis et plus encore

Il s’agit notamment de moteurs linéaires, d’actionneurs linéaires, d’axes linéaires et d’autres composants qui permettent un mouvement linéaire. Les moteurs linéaires sont des moteurs spécialement conçus qui génèrent un mouvement linéaire. Ils génèrent des forces qui déplacent les charges le long d’une voie linéaire.

13 minutes pour lire

Pièces pour construction de machine personnalisée (OLD+URL Redirect)

Les pièces personnalisées pour machines, également connues à l’échelle internationale sous le nom de « pièces de machine à usage spécial », jouent un rôle important dans l’ingénierie mécanique et en particulier dans la construction de machines personnalisées. Ces composants spécialement conçus sont souvent au cœur des solutions de machines personnalisées et effectuent des tâches qui ne peuvent pas être réalisées avec des pièces standard.

1 minutes pour lire