Tutoriel : Module d'élasticité de l'acier - Science des matériaux

L’acier est un matériau important dans l’industrie moderne et on l’utilise dans de nombreuses applications. L’élasticité est une propriété cruciale à prendre en compte lors de l’utilisation des aciers. Le module d’élasticité ou le module de Young indique la quantité de contrainte nécessaire pour atteindre un certain degré d’allongement. Dans cet article, nous examinons les différents types d’aciers et leurs modules d’élasticité respectifs.

7 minutes pour lire

Propriétés des plastiques – Quels plastiques sont adaptés à l’ingénierie mécanique ?

Les plastiques techniques sont un élément indispensable de l’industrie moderne. En particulier dans la construction de machines personnalisées, ils présentent une large gamme d’applications grâce à leur degré élevé de flexibilité et de formabilité. Il est important de connaître les propriétés des plastiques à posséder dans les composants et les pièces standard dans la construction de machines personnalisées. Cet article décrit les applications les plus importantes des plastiques en ingénierie mécanique.

6 minutes pour lire

Pièces pour construction de machine personnalisée (OLD+URL Redirect)

Les pièces personnalisées pour machines, également connues à l’échelle internationale sous le nom de « pièces de machine à usage spécial », jouent un rôle important dans l’ingénierie mécanique et en particulier dans la construction de machines personnalisées. Ces composants spécialement conçus sont souvent au cœur des solutions de machines personnalisées et effectuent des tâches qui ne peuvent pas être réalisées avec des pièces standard.

1 minutes pour lire

Comment une imprimante 3D industrielle est-elle conçue et quels rôles ses pièces - arbres, courroies dentées et cadres - jouent-elles (OLD+URL Redirect)

L’impression 3D a révolutionné la fabrication industrielle et la construction de prototypes. Cette technologie produit des objets couche par couche à partir d’un modèle numérique. Constituée des principaux composants : En plus d’un cadre, d’une tête d’impression, d’un lit d’impression, d’une unité de commande, d’arbres, de courroies dentées et de moteurs, une imprimante 3D typique nécessite généralement également un certain nombre d’accessoires. Mais comment fonctionne exactement une imprimante 3D industrielle ? Cet article met en évidence la structure et la fonction des composants les plus importants et cite brièvement certains domaines d’application.

1 minutes pour lire

Types de moteurs électriques et leurs caractéristiques (OLD+URL Redirect)

Les moteurs électriques convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique. Ils sont basés sur le principe de l’induction électromagnétique. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, par exemple, comme solution de variateur dans les machines industrielles.

1 minutes pour lire

Rondelles – Types/Utilisations/Avantages et inconvénients (OLD+URL Redirect)

Dans cet article, nous allons vous présenter certaines des nombreuses versions de rondelles. Nous expliquons l’utilisation des rondelles et prenons en compte les avantages et les inconvénients liés aux rondelles. Nous abordons également des matériaux métalliques et plastiques.

1 minutes pour lire

Sélection de ressorts de traction et de ressorts de compression – aperçu/utilisations/exemples d'application (OLD+URL Redirect)

Les ressorts de traction et les ressorts de compression sont des composants mécaniques qui peuvent être utilisés dans diverses industries.

Cet article est consacré aux ressorts de traction et aux ressorts de compression en fournissant un aperçu et en illustrant leurs diverses utilisations dans le génie mécanique et la construction de machines personnalisées. Le calcul des ressorts n’est pas abordé dans ce blog.

1 minutes pour lire

Guides de rails profilés – types/fonction/durée de vie/maintenance/alternatives (OLD+URL Redirect)

Guides de rails profilés : Rejoignez-nous pour découvrir le monde des guides de rails. Notre article met en évidence les différents types de guides de rails profilés et leurs fonctions. Découvrez comment optimiser la durée de vie de l’appareil grâce à une maintenance appropriée et découvrez les alternatives possibles dans ce domaine critique de la technologie de mouvement linéaire.

1 minutes pour lire

Sélection des courroies en V et des poulies d'entraînement de la courroie en V (OLD+URL Redirect)

Les courroies en V et les poulies d'entraînement de la courroie en V sont des composants de base des transmissions par courroies et sont utilisées dans de nombreux systèmes mécaniques du secteur industriel. Les entraînements par courroie transfèrent le mouvement rotatif, le couple et la puissance d’un élément d’entraînement vers un élément entraîné. Contrairement aux entraînements à courroie crantée qui transfèrent la puissance avec un mécanisme de verrouillage, les entraînements par courroie fonctionnent de manière à verrouiller la friction. Il est caractéristique des entraînements par courroie d’assurer un transfert de puissance efficace basé sur le frottement et une durée de vie plus longue tout en fournissant simultanément un agencement simple des roulements.

1 minutes pour lire

Représentation des fils sur les dessins techniques (OLD+URL Redirect)

La représentation correcte des fils sur les dessins techniques sert de base à la communication technique entre les métiers participants. De nombreuses informations peuvent être présentées de manière claire et compréhensible au niveau international et encadrent ainsi le processus fluide de fabrication, de production et d’assemblage mécaniques. Dans cet article, vous découvrirez comment les filetages et les trous de forage sont présentés en détail en génie mécanique.

1 minutes pour lire

Notions de base pour la sélection des vérins pneumatiques (OLD+URL Redirect)

Les vérins pneumatiques sont des composants importants dans les systèmes pneumatiques qui génèrent des mouvements mécaniques à l’aide d’air comprimé. Ils sont utilisés dans une variété d’applications, comme dans l’industrie manufacturière, dans la construction d’usines ou dans la construction de machines personnalisées.

1 minutes pour lire

Éléments de fixation des paliers de butée (OLD+URL Redirect)

Dans de nombreuses applications industrielles et mécaniques, les roulements sont des composants essentiels qui fournissent un faible frottement, un mouvement reproductible entre les pièces mobiles, les arbres ou les axes. En fonction de leur emplacement et de leur fonction d'installation, ces paliers doivent permettre différents degrés de liberté et être solidement fixés. En plus de nombreuses autres options, des éléments de verrouillage tels que des bagues d’arrêt ou des écrous à fente ou des écrous à créneaux sont utilisés pour sécuriser les pièces de la machine telles que les roulements à rouleaux, les boulons ou les arbres contre le déplacement axial.

1 minutes pour lire

Différences entre les roulements à billes et les roulements lisses – quel type de roulement vous convient ? (OLD+URL Redirect)

Les roulements à billes et les roulements lisses sont deux types de roulements de base utilisés dans une variété de systèmes mécaniques en génie mécanique. La principale tâche des paliers est de permettre des mouvements définis des composants et ainsi de réduire le frottement autant que possible. Bien que les deux types de paliers aient un objectif commun, il existe des différences fondamentales en termes de conception, de fonctionnalité et d'application. Cet article de blog décrit les différences les plus importantes entre les roulements à billes et les roulements lisses.

1 minutes pour lire

Détermination de la position des pièces à usiner dans les dispositifs de positionnement (OLD+URL Redirect)

L’automatisation de nombreux processus dans l’industrie, la production et l’assemblage nécessite une connaissance précise des conditions du cadre et des séquences de mouvement requises. Les dispositifs de positionnement sont souvent utilisés à cette fin. La détermination de la position d’un composant doit être clairement définie sur l’appareil. Le support de la pièce à usiner définit la position afin d’effectuer une inspection répétable ou de recevoir des matériaux de sorte qu’ils puissent être produits par rapport à une position d’origine. Divers dispositifs de positionnement issus de la fabrication d’outils et de matrices, tels que des dispositifs de test ou des dispositifs d’assemblage, sont utilisés à cette fin.

1 minutes pour lire

Connexion par goupille – Méthodes/erreurs (OLD+URL Redirect)

Dans cet article, nous allons nous concentrer précisément sur le sujet des connexions par goupille dans le domaine mécanique. Nous examinerons de près les pièces moulées telles que les boulons et les goupilles, ainsi que les autres éléments de fixation et leur rôle décisif dans les connexions des goupilles. Nous aborderons les différents exemples de connexions de broches et les défauts potentiels lors de l’épinglage des composants.

1 minutes pour lire

Mécanisme de levier à bascule – Comment fonctionne-t-il ? (OLD+URL Redirect)

Le mécanisme de levier à bascule est un principe technique utilisé pour générer ou exercer de grandes forces avec relativement peu d’utilisation de la force. Ce principe est principalement utilisé dans l’industrie afin de sécuriser les positions sans recours permanent à la force, par exemple avec des serrages rapides.

1 minutes pour lire

Température de transition vitreuse des polymères (OLD+URL Redirect)

La température de transition vitreuse désigne la température à laquelle un polymère amorphe ou semi-cristallin passe d’un état de verre, cassant, à un état de caoutchouc élastique. Dans cette plage, la mobilité moléculaire des chaînes polymères change considérablement, ce qui entraîne un changement des propriétés mécaniques. Contrairement aux substances cristallines, les matériaux amorphes n’ont pas de treillis cristallin ordonné, mais plutôt des chaînes moléculaires non ordonnées.

1 minutes pour lire

Calculer différentes unités d’engrenages - Les formules les plus importantes pour les entraînements par engrenages (OLD+URL Redirect)

Dans la conception des engrenages, il est très important que les roues d’engrenage impliquées s’engagent correctement et que l’usure soit réduite, par conséquent, divers calculs de base doivent être effectués. Des termes tels que module, diamètre de pas et nombre de dents jouent un rôle majeur ici. Dans cet article, nous traitons des aspects les plus importants du calcul des engrenages et des éléments à prendre en compte lors du calcul des unités d’engrenage.

1 minutes pour lire

Classes de tolérance selon les normes ISO 22081 et DIN ISO 2768 : Utilisation optimisée des tolérances générales

Les tolérances sont un aspect essentiel de la fabrication de pièces mécaniquement mobiles, car elles garantissent une interaction correcte des composants. Les tolérances générales et leurs classes de tolérance sont utilisées pour simplifier les dessins. La norme DIN ISO 2768 spécifie les tolérances. De nombreux ingénieurs de conception utilisent les tolérances générales comme une variation simplifiée des tolérances pour faciliter le processus de conception.

13 minutes pour lire

Érosion et corrosion en génie mécanique

La corrosion et l’érosion affectent la durée de vie et les performances des composants. Mais quelle est, en réalité, la différence entre l’érosion et la corrosion ? Quels en sont les types ? Et comment contrer ces forces ? L’article suivant examine cela plus en détail.

11 minutes pour lire