Différences entre les roulements à billes et les roulements lisses – quel type de roulement vous convient ?

Les roulements à billes et les roulements lisses sont deux types de roulements de base utilisés dans une variété de systèmes mécaniques en génie mécanique. La principale tâche des paliers est de permettre des mouvements définis des composants et ainsi de réduire le frottement autant que possible. Bien que les deux types de paliers aient un objectif commun, il existe des différences fondamentales en termes de conception, de fonctionnalité et d'application. Cet article de blog décrit les différences les plus importantes entre les roulements à billes et les roulements lisses.

11 minutes pour lire

Comment une imprimante 3D industrielle est-elle conçue et quels rôles ses pièces - arbres, courroies dentées et cadres - jouent-elles

L’impression 3D a révolutionné la fabrication industrielle et la construction de prototypes. Cette technologie produit des objets couche par couche à partir d’un modèle numérique. Constituée des principaux composants : En plus d’un cadre, d’une tête d’impression, d’un lit d’impression, d’une unité de commande, d’arbres, de courroies dentées et de moteurs, une imprimante 3D typique nécessite généralement également un certain nombre d’accessoires. Mais comment fonctionne exactement une imprimante 3D industrielle ? Cet article met en évidence la structure et la fonction des composants les plus importants et cite brièvement certains domaines d’application.

14 minutes pour lire

Types de moteurs électriques et leurs caractéristiques

Les moteurs électriques convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique. Ils sont basés sur le principe de l’induction électromagnétique. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, par exemple, comme solution de variateur dans les machines industrielles.

12 minutes pour lire

Pièces pour construction de machine personnalisée

Les pièces personnalisées pour machines, également connues à l’échelle internationale sous le nom de « pièces de machine à usage spécial », jouent un rôle important dans l’ingénierie mécanique et en particulier dans la construction de machines personnalisées. Ces composants spécialement conçus sont souvent au cœur des solutions de machines personnalisées et effectuent des tâches qui ne peuvent pas être réalisées avec des pièces standard.

10 minutes pour lire

Connexion par goupille – Méthodes/erreurs

Dans cet article, nous allons nous concentrer précisément sur le sujet des connexions par goupille dans le domaine mécanique. Nous examinerons de près les pièces moulées telles que les boulons et les goupilles, ainsi que les autres éléments de fixation et leur rôle décisif dans les connexions des goupilles. Nous aborderons les différents exemples de connexions de broches et les défauts potentiels lors de l’épinglage des composants.

14 minutes pour lire

Mécanisme de levier à bascule – Comment fonctionne-t-il ?

Le mécanisme de levier à bascule est un principe technique utilisé pour générer ou exercer de grandes forces avec relativement peu d’utilisation de la force. Ce principe est principalement utilisé dans l’industrie afin de sécuriser les positions sans recours permanent à la force, par exemple avec des serrages rapides.

8 minutes pour lire

Rondelles – Types/Utilisations/Avantages et inconvénients

Dans cet article, nous allons vous présenter certaines des nombreuses versions de rondelles. Nous expliquons l’utilisation des rondelles et prenons en compte les avantages et les inconvénients liés aux rondelles. Nous abordons également des matériaux métalliques et plastiques.

11 minutes pour lire

Guides de rails profilés – types/fonction/durée de vie/maintenance/alternatives

Guides de rails profilés : Rejoignez-nous pour découvrir le monde des guides de rails. Notre article met en évidence les différents types de guides de rails profilés et leurs fonctions. Découvrez comment optimiser la durée de vie de l’appareil grâce à une maintenance appropriée et découvrez les alternatives possibles dans ce domaine critique de la technologie de mouvement linéaire.

11 minutes pour lire

Sélection de ressorts de traction et de ressorts de compression – aperçu/utilisations/exemples d'application

Les ressorts de traction et les ressorts de compression sont des composants mécaniques qui peuvent être utilisés dans diverses industries.

Cet article est consacré aux ressorts de traction et aux ressorts de compression en fournissant un aperçu et en illustrant leurs diverses utilisations dans le génie mécanique et la construction de machines personnalisées. Le calcul des ressorts n’est pas abordé dans ce blog.

9 minutes pour lire

Détermination de la position des pièces à usiner dans les dispositifs de positionnement

L’automatisation de nombreux processus dans l’industrie, la production et l’assemblage nécessite une connaissance précise des conditions du cadre et des séquences de mouvement requises. Les dispositifs de positionnement sont souvent utilisés à cette fin. La détermination de la position d’un composant doit être clairement définie sur l’appareil. Le support de la pièce à usiner définit la position afin d’effectuer une inspection répétable ou de recevoir des matériaux de sorte qu’ils puissent être produits par rapport à une position d’origine. Divers dispositifs de positionnement issus de la fabrication d’outils et de matrices, tels que des dispositifs de test ou des dispositifs d’assemblage, sont utilisés à cette fin.

10 minutes pour lire

Éléments de fixation des paliers de butée

Dans de nombreuses applications industrielles et mécaniques, les roulements sont des composants essentiels qui fournissent un faible frottement, un mouvement reproductible entre les pièces mobiles, les arbres ou les axes. En fonction de leur emplacement et de leur fonction d'installation, ces paliers doivent permettre différents degrés de liberté et être solidement fixés. En plus de nombreuses autres options, des éléments de verrouillage tels que des bagues d’arrêt ou des écrous à fente ou des écrous à créneaux sont utilisés pour sécuriser les pièces de la machine telles que les roulements à rouleaux, les boulons ou les arbres contre le déplacement axial.

11 minutes pour lire

Vis à billes – fonction/structure/types/classes de précision

Les vis à billes sont fabriquées conformément aux critères de sélection et aux spécifications de la norme DIN ISO 3408 ou JIS B 1192, etc.

Les vis à billes sont des composants de haute précision utilisés dans diverses applications pour convertir le mouvement rotatif en mouvement linéaire. Les domaines d’application des vis à billes sont vastes et comprennent des domaines tels que les machines CNC, les imprimantes 3D, la robotique, les machines-outils et de nombreuses autres applications industrielles.

11 minutes pour lire

Notions de base pour la sélection des vérins pneumatiques

Les vérins pneumatiques sont des composants importants dans les systèmes pneumatiques qui génèrent des mouvements mécaniques à l’aide d’air comprimé. Ils sont utilisés dans une variété d’applications, comme dans l’industrie manufacturière, dans la construction d’usines ou dans la construction de machines personnalisées.

10 minutes pour lire

Température de transition vitreuse des polymères

La température de transition vitreuse désigne la température à laquelle un polymère amorphe ou semi-cristallin passe d’un état de verre, cassant, à un état de caoutchouc élastique. Dans cette plage, la mobilité moléculaire des chaînes polymères change considérablement, ce qui entraîne un changement des propriétés mécaniques. Contrairement aux substances cristallines, les matériaux amorphes n’ont pas de treillis cristallin ordonné, mais plutôt des chaînes moléculaires non ordonnées.

10 minutes pour lire

Représentation des fils sur les dessins techniques

La représentation correcte des fils sur les dessins techniques sert de base à la communication technique entre les métiers participants. De nombreuses informations peuvent être présentées de manière claire et compréhensible au niveau international et encadrent ainsi le processus fluide de fabrication, de production et d’assemblage mécaniques. Dans cet article, vous découvrirez comment les filetages et les trous de forage sont présentés en détail en génie mécanique.

11 minutes pour lire

Calcul des résistances au cisaillement et à la traction pour les vis

La résistance au cisaillement et à la traction sont deux paramètres importants pour la sélection et l'utilisation des vis. Les vis sont utilisées pour connecter les composants de manière à bloquer le frottement et à résister aux charges mécaniques. Afin de garantir que les vis répondent aux exigences de résistance requises dans une application donnée, il est important de savoir ce que sont la résistance au cisaillement et la résistance à la traction et comment elles sont calculées.

10 minutes pour lire

Comprendre les dommages aux paliers – Causes, mode de défaillance et prévention

Les roulements à rouleaux sont des composants robustes et fiables dans le génie mécanique et la construction de machines personnalisées. Cependant, dans certaines conditions, des dommages au palier de ces éléments de la machine largement utilisés peuvent survenir, résultant généralement d’un comportement inhabituel pendant le fonctionnement. Dans le pire des cas, l'endommagement des paliers peut entraîner une défaillance complète des roulements à rouleaux, ce qui peut entraîner des temps d'arrêt indésirables. Par conséquent, il est important de détecter les premiers signes d’endommagement des roulements à rouleaux dès le début et de remédier à leurs causes. Dans cet article, nous abordons les signes de dommages des paliers, de leurs causes et des modes de défaillance typiques.

13 minutes pour lire