Représentation des fils sur les dessins techniques

La représentation correcte des fils sur les dessins techniques sert de base à la communication technique entre les métiers participants. De nombreuses informations peuvent être présentées de manière claire et compréhensible au niveau international et encadrent ainsi le processus fluide de fabrication, de production et d’assemblage mécaniques. Dans cet article, vous découvrirez comment les filetages et les trous de forage sont présentés en détail en génie mécanique.

11 minutes pour lire

Calcul des résistances au cisaillement et à la traction pour les vis

La résistance au cisaillement et à la traction sont deux paramètres importants pour la sélection et l'utilisation des vis. Les vis sont utilisées pour connecter les composants de manière à bloquer le frottement et à résister aux charges mécaniques. Afin de garantir que les vis répondent aux exigences de résistance requises dans une application donnée, il est important de savoir ce que sont la résistance au cisaillement et la résistance à la traction et comment elles sont calculées.

10 minutes pour lire

Comprendre les dommages aux paliers – Causes, mode de défaillance et prévention

Les roulements à rouleaux sont des composants robustes et fiables dans le génie mécanique et la construction de machines personnalisées. Cependant, dans certaines conditions, des dommages au palier de ces éléments de la machine largement utilisés peuvent survenir, résultant généralement d’un comportement inhabituel pendant le fonctionnement. Dans le pire des cas, l'endommagement des paliers peut entraîner une défaillance complète des roulements à rouleaux, ce qui peut entraîner des temps d'arrêt indésirables. Par conséquent, il est important de détecter les premiers signes d’endommagement des roulements à rouleaux dès le début et de remédier à leurs causes. Dans cet article, nous abordons les signes de dommages des paliers, de leurs causes et des modes de défaillance typiques.

13 minutes pour lire